里程碑
1944年: 公司成立
Poul Due Jensen于1944年在边昂布私人别墅的地窖里创办了一家名为Bjerringbro压铸机械厂的小公司。 Grundfoss这个名称最初是一个产品名称,但在1960年代成为公司的代名词。 1967年,“ s”被移除,就是如今我们知道的格兰富这个名字。
1945年: 新方向
1944年,Poul Due Jensen和他的员工们提供了铸铁,供暖和卫生设备。 但在1945年,Poul Due Jensen接到一份订单,要求建造小型自动水厂,在找不到质量令人满意的电动泵时,他决定自行开发。 1945年标志着该公司水泵业务事业的开始,因此也是格兰富周年庆。
1946年: 第一台水泵诞生
在1945年,Poul Due Jensen收到一份订单,为该地区的农场建造小型自动水厂。 当时,他因无法获得质量令人满意的水泵,促使他开发了第一台水泵Foss 1,因其设计而被人们称为“小猪”。 FOS(流动水)是一款浅层地下水活塞泵,用于从深7米的井中抽取水。 它是一个双作用泵,它以活塞的向前和向后方向泵水。 总共生产与销售了26台该型号泵。
1947年: 第一台用于深层地下水的泵
第一台Dybfoss泵是在1947年生产的,是一种深层地下水活塞泵,用于泵吸7米深的水。
1949年: 开始出口水泵
该公司自成立之初就将水泵销往丹麦的大部分地区,而在1940年代初,它的业务范围就超越了国界。 1949年格兰富水泵出口到挪威。 其他国家也陆续跟进,1953年在瑞典参加第一场国外展览。
1952年: 多级离心泵诞生
CP离心泵的生产始于1952年,是格兰富第一款采用离心技术的泵。 格兰富的活塞泵虽然排量很大,但很重,而且消耗很多材料。 离心泵的尺寸要小得多,主要由圆形和圆柱形部件组成,可以合理地进行生产。 活塞泵很快被离心泵取代。
1953年: Dybfoss BP问世
钻井泵(Dybfoss BP)是第一台用于深度超过7米井的离心泵。 直到此时,Dybfoss深水活塞泵才可能从不超过7米深的井中抽水,但在Poul Due Jensen工程师的帮助下,钻孔泵。 BP是离心泵CP的变型。
1955年: 公司标志
Grundfos的第一个标识是在1953年引入的,它是公司名称的缩写,用字母B和P。 此标志在随后的几年里一直沿用至今,因为公司名称更名为Bjerringbro Pumpefabrik(Bjerringbro Pump工厂)。 但在1955年,一位员工为Poul Due Jensen设计了阿基米德螺旋泵,该产品与离心泵CP的内部极为相似。 自那以后,螺旋泵就一直是格兰富的标志,并且有各种不同的设计。
1959年: 第一台循环泵-VP 32诞生
推出VP 32循环泵,用于集中供热循环和生活热水循环。 该泵配有一个不锈钢转子密封壳和硬金属轴承,不会因加热系统中常见的过程而磨损。 轴承系统非常可靠,一些此类泵还在使用中。
1960年: 第一子公司
第一家子公司成立于德国Wasltedt小镇。 公司原本是销售与生产公司。
1962年: 员工教育
1962年,公司决定为员工建立夜间学校扩展知识,因为全球贸易逐渐兴起。 第一节课是用不同的语言和数学课程。
1965年: 推出VP 35循环泵
VP 35与VP 32基本相同,但设计上有彻底的改变,减轻了重量。 这项创新在于液压调整功能,使用内部旁路关闭水泵。 这款产品有许多优势,例如系统的电阻不必非常精确地计算,系统可以轻松进行更改和扩展。
1967: 不锈钢潜水泵
SP泵(潜水泵)是一项重大的突破,因为它完全以不锈钢制成。 用于泵送未过滤的水,用于供水,灌溉和降低地下水。 不锈钢材质使得泵即使在腐蚀性的水中也能拥有更长的使用寿命。 SP泵满足了市场的巨大需求,因为活塞泵早已过时。
1968年: 社会责任
于1968年,Grundfos成为丹麦第一家为有特殊需求员工开设庇护工厂的私人公司。 此倡议计划在1964年,由格兰富,教区议会与国家福利系统共同合作。
1969年: 发明生产机器
由于无法找到可标准化量产格兰富循环泵的生产机械,因此格兰富开始设计及制造专属于循环泵的生产设备。 这台机器被人们称为“旋转木马”,加工循环泵的部件,大大节省时间。
1971年: 离心泵上线– CR30
CR30是有史以来第一台直列式多级离心泵。 最具革命性的方面是,入口和出口位于同一水平线上,彼此对齐。 因此,泵可以安装在系统中的任何位置,无需更改管道,这是一个巨大的安装优势。 像其他的格兰富设计一样,它现在已经成为一个工业标准。
1973: 首间海外子公司
格兰富于1973年在美国设立的第一家海外子公司。 然而,正式的成立典礼在1976年举行,当时公司在新市场上的势力更佳。
1974: 生产潜水电机
格兰富在1960年代后期开始开发自己的潜水电机,并在1974年开始生产。 为避免腐蚀,潜水电机采用了不锈钢薄板。 这意味着电机的性价比很高,因为维修和替换很少。
1975年: Poul Due Jensen基金会
1975年,Poul Due Jensen创立了Poul Due Jensen基金会,占有格兰富绝大部分的股份。 成为格兰富新拥有者,基金会可确保公司有新的投资及成长。
1976年: 标准电机介绍
格兰富开始生产自己的标准电机。 第一台标准电机获得了丹麦工业设计奖和同一年的ID奖。
1977: 喷射泵介绍-JP
在引进喷射泵之前,泵通常安装在一个固定的地方,从这里进行工作。 喷射泵是一种便携式离心泵,设计用于通用应用,如小规模供水,增压,洗车,游泳池,农场,液体输送和工业设施。 易于安装,可靠安静运行以及超长寿命是其中的一些优势。 喷射泵配备内置的喷射器,使其具备自吸性,这是一款非常方便,高效且具有创新性的泵,并凭借其创新性设计获得了格兰富第三个ID奖(丹麦工业设计奖)。
1978年: 新一代
1977年11月,Poul Due Jensen享年65岁。 其时34岁的Niels Due Jensen先生即来负责公司事务。 Niels Due Jensen于1978年接任管理职务。
1980: 电子开发
格兰富自1970年开始生产电子产品,但随着全球对气候节能的重视,1980年一个新的专案开始进行;开发了由微处理器控制的变频器。
1982年: 太阳能泵系统
在20世纪80年代,全球各地开始广泛关注气候变迁及可持续发展。 格兰富开始在1980年左右研究太阳能泵的可能性,当开发署在1980年发起太阳能泵系统竞赛时,这项工作真正开始了。 1982年,格兰富将太阳能泵系统推向了世界,并在UNDP竞赛中获奖。
1984年: 第一台污水泵– KP
推出便于使用的KP小型排水泵,使格兰富进入污水处理市场。 泵的定子嵌入在复合材料中,泵的其余部分完全由不锈钢制成。 该泵适用于多种用途,涉及排放水或灰水,使用手动工具即可轻松清洁。 KP排水泵是次年格兰富推出的一系列可靠,高品质污水泵的第一代。
1984年: CAPS-电脑辅助产品选型工具
格兰富发明了CAPS,这是世界上第一款用于“ Apple 2”计算机的商业化泵计算程序。
1989年: 格兰富追求品质
1989年,全球第一家泵制造商Grundfos A / S通过了ISO 9001质量标准认证。
1989年: 格兰富采用了革命性的技术
使用所谓的“芯熔化技术”,格兰富是第一家能够生产复杂形状的泵产品,例如为OEM客户提供特殊的泵壳。 格兰富能够以更有效率,准确的方式生产定制化泵。
1990年: 技术中心
成立技术中心旨在持续进行生产技术,生产流程最优化以及新材料与设计研究的庞大开发工作。
1991: 智能水泵
微型变频器的开发始于20世纪80年代中期。 经过广泛的研究和开发,X99于1991年推出。 X99在UPE的循环泵中首次亮相,使其成为全球第一款智能泵。 X99大幅节省了能源,之后成为许多格兰富泵不可或缺的一部分。
1992年: JetSub
1992年推出的JetSub极具革命性,因为它是第一台内置电子装置的潜水泵。 得益于X99微型变频器,该泵可以达到更高的转速,因此泵的尺寸可以进行减小,以便匹配3英寸的钻孔,同时仍然能够提供与传统泵相同的性能。
1993: MGE电机介绍
格兰富是唯一一家生产电机和电子设备的泵制造商。 借助MGE电机,微型变频器首次被集成到作为集成单元的标准电机中。 因此,能够对流量和压力,通风机和其它设备的需求进行控制,从而实现巨大的节能效果。
1994年: 商业发展中心
商业发展中心成立典礼上,透过玻璃人行桥与技术与发展中心连接。 所有与业务相关的活动和部门均位于此未来建筑内。
1994年: 紧凑的一体式增压系统: JetpaQ
这是一款具有革命意义的JetpaQ,将变频器,泵,压力传感器和水箱全部集成到一个集成单元中。 压力和水流通过集成的电子元件自动调节,再加上小巧的尺寸,几乎可以安装在任何地方。
1995年: 第一台不锈钢污水泵AP
格兰富推出了第一款不锈钢污水泵AP。
1995年: 新一代MGE电机
格兰富再次引领技术,推出了带有内置变频器的三相标准电机,该变频器也可以通过远程控制进行调整。
1995年: 带远程控制的泵
格兰富在1995年推出了远程控制R100,它可以通过远程手持设备对电子泵进行配置,诊断和维修。 设备与一台小型打印机进行通信,该打印机打印出重要的泵统计数据。 这使得R100在水泵技术领域完全独一无二。
1996年: 环境责任
格兰富获得了ISO 14001的国际环境认证。
2000: 第一台数字计量泵
格兰富推出了第一批数字计量泵。 基于专利的革命性步进电机原理,数字计量泵能够输送非常精确的计量流体。
2000: 数字投加
直到格兰富推出数字计量系统,要想达到经济,安全的计量系统的准确剂量,是一个缓慢而困难的过程。 格兰富数字计量系统在隔膜计量泵中引入了全新的驱动原理,并辅以按钮控制面板的直接电子数字控制。
2001年: Poul Due Jensen学院就职典礼
格兰富员工的教育活动始于1962年,当时它引入了一家夜校,并且在过去数年中得到了发展。 随着Poul Due Jensen学院落成典礼,所有的教育和学习活动都聚集在了一起,并配备了全新的教育设施。
2001年: 思索创新,品牌推广及电子商务
此品牌专案旨在向客户,员工及其他合作伙伴传达基本价值观的本质。
目标是让目前及未来的客户更喜欢与格兰富打交道,因为他们了解并认同公司的价值观。 员工的另一项目标为选择格兰富作为其工作单位,因为他们同意这些价值观与理念-并希望在维持与巩固这些价值观与理念方面出一份力。 成为思考创新的新回报。
同时设立格兰富电子商务部门,旨在透过在现有活动中加入电子服务,加强现有的合作伙伴关系。 格兰富外联网和WebCAPS都是已开发项目的示例。 时至今日,电子商务部门仍侧重于“ e”创新,特别是在销售和营销方面。
2001年: 客户定制泵-Magna
在该循环泵推出之前,用户关注的焦点小组提供了他们希望在新的和批准的循环泵上看到的内容。 这使得水泵能够自动适应系统特性,减少夜间时间,用户友好的操作面板以及客户所需的其他功能。 格兰富Magna亦配备永磁马达,可确保大幅节能。 此外,自动速度控制的概念在格兰富Magna进一步发展,在2001年代表最先进的循环泵取得突破,与1950年代后期的VP泵相同。
2002年: 灵活的电源供应-SQFlex
SQFlex电源供应非常灵活,因此非常适合无电源供应或电源不稳定的偏远地区使用。 水泵可以通过太阳能或风能运行,或以发电机或电池运行。 就像格兰富在1980年代开发的太阳能泵系统一样,SQFlex几乎无需维护。
2002年: WebCAPS
格兰富推出了第一个在线水泵计算程序WebCAPS。
2003: 新任CEO不再来自Due Jensen
Niels Due Jensen(创始人Poul Due Jensen的子)将职务交给了第一位没有Due Jensen的首席执行官: JensJørgenMadsen,在格兰富工作30年, 在职期间,担任格兰富内超过25间公司的董事长/董事会成员,并于1991年加入集团管理层。 JensJørgenMadsen于2006年11月30日辞任集团总裁。
2003: 新一代污水泵– SE1及SEV
格兰富推出了SE1和SEV污水泵,它们的设计同样获得了ID奖。
2005: 革命性的节能泵– ALPHA Pro
ALPHA Pro是第一款基于永磁转子和内置微型变频器的低能耗泵。 定子被分割,变频器的霍尔传感器基于霍尔传感器,生产能力受到限制。 自动控制功能确保泵浦的压力与流量持续依据电流需求进行调整。 水泵对夏季或冬季,夜间或白天进行自动调节。 ALPHA Pro在全球为低耗能泵铺平了道路。
2006年: 格兰富公司获得EFQM奖
在27名入围企业中,Grundfos A / S分别获得EFQM优秀奖-EFQM优秀奖-企业社会责任奖得主,以及EFQM优秀奖-人才发展与参与奖得主。
获奖的组织机构为EFQM(欧洲品质管理组织)。 其存在的理由是启发并帮助欧洲各地的企业加入质量管理基金会。 其使命为启发与协助全欧洲的公司参与改善活动,最终使顾客满意度,员工满意度,社会影响力及商业成果达到极致。
2006年: 格兰富NoNOx尿素计量系统
在2002年,Grundfos NoNOx A / S开始研发用于重型柴油引擎的SCR定量泵。 SCR过程通过添加精确量的还原剂尿素来去除废气中的有毒氮氧化物(NOx)。
Nonox系统是格兰富在汽车领域的第一步,于2006年在欧洲推出,适用于Cummins Euro 4应用。
2007: Carsten Bjerg担任集团总裁
Carsten Bjerg继JensJørgenMadsen之后担任集团总裁。 他于1997年加入格兰富,担任国际生产总监。 在2000年,Carsten Bjerg成为集团管理阶层的一员,主管生产与物流,研究与技术,数字业务及品质等工作。 于2004年,Carsten Bjerg先生被任命为集团副总裁,之后于2007年成为首席执行官兼集团总裁。
2007: 格兰富BioBooster问世
格兰富Biobooster于2007年作为分散式污水处理系统推出。 这项技术可让工业制造商现场处理废水。 此可减少市政废水处理厂的负荷,并减少在基础建设上大量投资的需求。 该系统结构紧凑,碳足迹极小,无臭,因此可用于住宅区。
2008: 以创新为本
在2008年,格兰富引入了「创新目标」,专注于长期的创新工作。
「创新意向」的共同特点为:以永续发展为优先,面对迅速成长的世界,并率先采用新科技-简而言之: 关怀,关怀,创造。
2009: 格兰富LIFELINK
格兰富LIFELINK为一个以社会为目标的事业单位,旨在发展永续水系统,主要用于发展中国家内的乡村地区。 各种组织通过将该系统捐赠给一个村庄来完成这项工作。 然后,村民用手机来付水费,这笔钱包括了系统的维护费用。 第一套系统于2009年在肯尼亚建立。
2010: 新型电机节能
格兰富推出了第一款采用永磁电机的水泵,与其它同等尺寸的水泵相比,可实现高达70%的节能效果。
2012: 新一代循环泵
ALPHA2和MAGNA3上市。
全新的ALPHA2以0.15-20%EuP的基准水平,为业内所有家用循环器提供最高的效率。 从内到外的全面设计,全新功能让安装,控制及最适化作业比以往更简单。
MAGNA3不只是泵。 它是用于加热,冷却,地源热泵系统和生活热水应用的全系列智能高效循环泵系列。
2013: 在匈牙利扩张
格兰富在SzékesfehéRVár揭幕新厂房。 此先进的设施是生产,测试及D&E所在地,亦是美国的第四个生产地点。
2014: Mads Nipper出任新任执行长
在乐高经历了一段成功的职业生涯之后,Mads Nipper加入格兰富,出任新的集团总裁兼首席执行官。
2015: 格兰富奥运会-比以往更大更佳
来自55个国家的1,200名格兰富员工将以「团队建设与友善」的旗帜,在边昂布及其周边地区举办奥运会。
2015: 联合国气候奖授予格兰富
格兰富荣获联合国资讯及通讯科技类别变革动力之源大奖。 此奖项旨在表彰为发展中国家提供可靠,永续供水的Lifelink水解决方案。
2016: 丹麦水科技在白宫亮相
当丹麦的科技向美国人民展示如何节约用水时,格兰富正是其中的一员。
2017: 标志性的潜水泵庆祝诞生五十周年
SP泵庆祝成立50周年,尽管增加了先进的改进和新的应用选项,原有的结构原则仍然完好无损。
2017: 联合国提出我们关注水
可持续发展是纽约联合国大会议程的关键部分。 格兰富参加了讨论和采取的行动。 我们的重点是让所有人都能使用水及卫生设施。