酒店

确保客户获得舒适的体验

对于许多酒店经营者而言,客房能耗量占酒店总能耗的 80%。 主要用于制冷与供热,这意味着酒店选择的暖通空调系统不仅能决定其能源费用,而且还事关酒店客人的入住体验。

对设备性能进行监控是降低成本、提高暖通空调系统能效性的关键所在,因为酒店的特殊之处在于,其供热与制冷负荷会随着季节或特殊活动而发生变化。细菌是另一主要的考量因素,因为一旦爆发可能会导致服务中断,影响客人体验,财务和声誉方面的成本也会大幅增加。

因此,酒店暖通空调系统和增压系统的可靠性至关重要。酒店不能断水,而是需要随时供应热水,并且达到所需水压。而且,在热水需求较高的情况下,必须确保高效率以免成本过高。

通过智能、可靠和高效的泵解决方案,您可以在保证宾客舒适度的同时节省成本。系统可靠性高了,客户便能享受全天候舒适体验,系统效率高了,运营成本也随之降低。此外,智能的系统,还能确保更加可持续的运转。

在寒冷偏远的阿尔卑斯山地区,供热工程师需要可靠的系统

在奥地利蒂罗尔的一个滑雪胜地,Panorama Tenne 滑雪场在设计时选用格兰富水泵(如 MAGNA3 和 ALPHA3)来确保尽可能降低能源支出。

这家豪华酒店的能耗减少一半,舒适度保持不变

当美的公司在中国顺德开业其第一家高级酒店——28层楼的美的酒店时,要求格兰富对其暖通空调,增压系统和锅炉系统进行优化。

了解格兰富iSOLUTIONS如何以减半的能耗提供五星级的舒适度-确保系统能够不断适应需求,降低生命周期成本,降低噪音水平并节约能源。



通过改造提升能效

在翻修酒店时,通常要考虑新系统的兼容性和替换方案的优势。但是,无论是升级设备,遵守新法规还是提升酒店的价值,我们都必须将节能铭记于心。

在格兰富,从更换旧泵到通过智能监测解决方案来改造整个系统,节能改造涉及方方面面。



新建酒店项目

在新建酒店项目开工之际,对整合优化每个系统来说, 审慎规划尤为重要,因此我们会提出许多与暖通空调系统相关的问 题。哪种泵型适合该系统?可以连接到 BMS 吗?测量尺寸的难易度如何?

幸运的是,格兰富配备各种工具,经验丰富,服务多样,能够解答诸如此类的问题。在暖通空调系统方面,我们会帮助您进行选择、 测量尺寸、安装、调试和维护。确保其满足您在性能方面的所有需求,并尽可能地实现高舒适度。了解我们的见解,开始行动起来吧。

下载适用于您的改造或新建项目的应用指南

您是否是一名技术人员,正在寻找有关如何克服系统挑战的详细信息?不妨看看我们的应用指南,了解如何对抗细菌,解决泵的设计问题,使用控制手段来优化系统等。

联系我们

您是否正在寻找符合您要求的泵解决方案?格兰富将一路伴您同行,为您排忧解难!请填写下方表格,我们将与您联系。

了解我们的应用和解决方案

每家酒店都有其特殊的要求。但只要系统设计得当,简便可靠就并非难题,还能提高用水安全并达到节能效果。格兰富提供全套的商用水泵系统,帮助每家酒店实现高性能运营。了解以下应用和产品。