文章
智慧泵站让内涝不再,厦大重拾雨天雅致浪漫
厦门大学坐落于厦门岛南端,依山襟海,素有海上花园学府之称,是福建省内重点建设的百年名校。然而,由于校区地势较低,排水系统 建设年代较早,每逢暴雨、台风天气,特别是汛期,校内内涝频繁,严重影响师生正常的学习生活,危及出行安全。 为重拾雨天校园应有的雅致浪漫,厦门大学思明校区于2018年6月正式启动排涝泵站建设。该项目具有以下几点挑战:施工周期短,需 要在雨季来临前完成设备安装及调试应用;排涝管道连接外海,泵站需要确保海水涨潮时依然具备排涝能力;泵站能够融入校园的特 殊环境,对师生的学习生活和校园环境影响最小化。
内涝频繁的校园现状
厦大思明校区始建于 1921 年,地势总体为东北高西南低,最低 洼区域在厦大西门附近。据负责厦门大学内涝项目的苏交科集 团股份有限公司环境科学研究院华南分院院长曾瑜说:“ 厦大 很多的设计都延续了百年前的传统,这也就意味着排水设施其 实是非常陈旧,再加上排水明沟的暗化改造,使得原本就不完 善的排水设施更加捉襟见肘。” 过去十年,厦门曾遭受过三次较为严重的内涝,以最近一次 2018 年为例,受特大暴雨影响,厦门思明区滨海街道雨量达到 210.5 毫米 , 其中厦门大学积水甚至达到一米多深,图书馆的 负一层也被淹没,校园各大街道出现严重积水,不少楼梯甚至 直接成为大瀑布。
全地理产品设计、智能高效的解决方案
厦大思明校区排水改善工程分三个片区实施综合改造,分别是东大沟片区、西大沟片区、校内片区。传统的雨水泵站建设需要很大的占地面积,难免对校园周边的环境造成影响。曾瑜院长介绍道“ 我们需要在解决排水不畅问题的同时,维持学校悠久 建筑氛围,最终经过对厦门大学地势和实际情况的综合考量, 我们选定了格兰富的解决方案 ”。 本座排涝泵站由四套格兰富一体化轴流预制泵站 PPS®HF 雨 洪系列组成,每座一体化泵站流量为 1.67m3 /s,扬程 11m,总 排涝规模 6.5m3 /s。曾院长补充道:“ 厦门大学沿海而建,这样的大流量确保了海水涨潮时泵站的排涝能力仍能满足需求。这 也是我们在设计之初就非常看重的。”
全地理产品设计、智能高效的解决方案
厦大思明校区排水改善工程分三个片区实施综合改造,分别是东大沟片区、西大沟片区、校内片区。传统的雨水泵站建设需要 很大的占地面积,难免对校园周边的环境造成影响。曾瑜院长介绍道,“ 我们需要在解决排水不畅问题的同时,维持学校悠久建筑氛围,最终经过对厦门大学地势和实际情况的综合考量, 我们选定了格兰富的解决方案 ”。 本座排涝泵站由四套格兰富一体化轴流预制泵站 PPS®HF 雨 洪系列组成,每座一体化泵站流量为 1.67m3/s,扬程 11m,总 排涝规模 6.5m3/s。曾院长补充道:“ 厦门大学沿海而建,这样的大流量确保了海水涨潮时泵站的排涝能力仍能满足需求。这也是我们在设计之初就非常看重的。”
格兰富的这套一体化预制泵站运行非常稳定,而且能实现远程监控 , 平时校园内无需人员值守,在简化运维的同时节约了人力成本。
格兰富地埋式一体化轴流预制泵站 PPS®HF 雨洪系列自 2020 年 7 月投入运营以来,设备整体非常稳定,排涝效果明显,让美丽的厦大校园在汛期重拾属于雨天的闲情雅致。
安全稳定、品质卓越的示范工程
格兰富地埋式一体化轴流预制泵站PPS®HF雨洪系列自2020年7月投入运营以来,设备整体非常稳定。2021年8月2日和11日,厦门市内分别发布了“暴雨预警Ш级” 和“暴雨预警III级”信号,累计降雨量都接近100毫米;而厦大所在思明区,8月11日的最大雨量达到了154毫米,8月2日更 是超过170毫米。与厦门大学临近的中山路积水严重,沿街不少店面进水,积水深及膝盖,但厦门大学并未出现内涝情况。 格兰富的泵站有效解决了校内师生因内涝出行难的问题,让 美丽的厦大校园在汛期重拾属于雨天的闲情雅致。 一位厦门大学大二的学生表示:“我入学以后就没有遇到过暴 雨天积水的情况了。有听学长学姐讲过他们那时候水没到小腿的经历,所以我夏天的时候完全没遇到也是有点惊讶的。感谢学校升级了校园设施,为我们创造了良好的学习生活环境。” 曾瑜院长表示:“经过一年多的运营检验,事实证明,格兰富的解决方案确实经得起考验,不仅完全融入百年学府的优美 环境,也为厦门大学师生带来了更加舒适宜人的雨季体验。我们对这样的结果感到非常满意。”