案例

都灵艺术与文化的新家园

全新的 Gallerie d’Italia 博物馆(属 Intesa Sanpaolo 集团)采用格兰富提供的空调与供暖系统解决方案,这些系统在维持展厅内部严格的温湿度控制方面发挥了关键作用。

  • 地点:Gallerie d'Italia Intesa Sanpaolo 博物馆中心 – 都灵圣卡洛广场 156 号
  • 客户:Intesa Sanpaolo 银行,都灵
  • 总承包商:Ediltecno Restauri,Opera(米兰)
  • 建筑设计:AMDL Circle,米兰
  • 最终系统设计与系统工程管理:Studio Pro‑Tec Milano Srl,米兰
  • 机械系统:Panzeri SpA,Luisago (CO)
  • 总体、运营及结构工程管理:Recchi Engineering,都灵

项目背景

从封闭的空间到向公众开放的场所,从用于保护资金的环境到为传播文化而敞开的空间:这正是 Intesa Sanpaolo 集团提出的‘为意大利创造社会与文化价值’项目的主旨。在重新规划自身空间的使用方式后,集团于 2022 年 5 月正式揭幕并向公众开放了位于都灵的第四座 Gallerie d’Italia 展览馆,与米兰、那不勒斯和维琴察的博物馆共同构成该体系。在这些集团旗下的建筑中,摄影和影像艺术通过探讨历史与当代的关键议题,呈现其审美价值,同时展现 Intesa Sanpaolo 所拥有的艺术、历史与文化遗产。

位于皮埃蒙特大区的 Palazzo Turinetti di Pertengo 自 1963 年起成为都灵圣保罗银行管理机构的所在地,目前作为集团的注册总部使用。俯瞰圣卡洛广场的这座宫殿建于 17 世纪,当时的圣卡洛广场(原名皇家广场)旨在容纳大型贵族住宅。此地点的历史与都灵城市重新规划密切相关:当萨伏依公爵埃马努埃尔·菲利贝托将萨伏依国家的行政中心从尚贝里迁往都灵时,城市成为意大利首都,这里也随之发生重大建筑变革。近期对 Palazzo Turinetti 的建筑改造项目由 AMDL Circle 的 Michele De Lucchi 设计,将这座古老建筑(其中亦收藏银行的重要艺术藏品)改造为面积 10,000 平方米的博物馆空间,用于展示影像与摄影艺术、举办活动,并围绕可持续发展主题展开公众讨论。

参观者可沿着宏伟的楼梯前往三层地下空间,用于临时展览、售票处以及 Intesa Sanpaolo Publifoto 摄影档案馆(通过大型玻璃窗即可观览)。此外,这里还设有一间超过 500 平方米的沉浸式展厅,配备 17 台 4K 投影仪,让观众完全沉浸于视觉体验之中。底层的露天回廊——由圣卡洛广场、二十世纪九月大街(Via XX Settembre)和圣特蕾莎大街(Via Santa Teresa)围合——设有书店、咖啡厅与餐厅。宫殿的主楼层展示绘画、雕塑、挂毯及历史家具,其中包括华丽巴洛克时期的室内装饰,以及一个专门展出九幅大型油画的展室。这些作品由银行收藏,创作于 17 世纪后半叶,原用于装饰已被毁坏的圣保罗祈祷会(Company of St. Paul)旧礼拜堂。新的博物馆区域需要重新设计供暖、通风与空调(HVAC)系统,并特别关注空气处理机组(AHUs)。这些机组在确保展厅内部温度与湿度的严格控制方面至关重要。

解决方案

由 Banca Intesa Sanpaolo 委托,米兰设计事务所 Pro‑Tec Milano 负责最终设施设计与施工管理。机械系统的招标由位于 Luisago(CO)的 Panzeri SpA 中标,该公司曾参与该银行米兰总部博物馆系统的建设工程。Panzeri SpA 项目经理 Daniele Di Gregorio 表示:“我们与 Banca Intesa Sanpaolo 合作已久。众所周知,Panzeri SpA 与领先的设备与组件制造商合作,其中包括格兰富,其产品常被纳入我们的供应范围。我们与格兰富合作多年,并认为其是系统工程领域中生产中高端产品的领先公司之一。格兰富具备快速且高效的售后支持及备件服务,这对我们来说至关重要,尤其是在执行如此规模的历史建筑修复工程时。

Panzeri SpA 在项目伊始便向设计事务所推荐了格兰富方案,而施工管理部门也最终决定采纳。” 因此,项目团队考虑安装能够与建筑总体管理系统互动的智能变频泵,可根据不同环境的需求自动调节运行性能。具体而言,我们重点采用以下产品:用于供暖与空调系统的 TPE 系列泵;用于供暖系统的 MAGNA3 双泵回收系统;Duolift 污水提升站;连接泵与建筑中央管理系统的 Modbus 通讯系统;以及用于博物馆中心与整栋建筑消防系统的 Hydro 系统(由电动泵和机动泵组成)。

这些设备部分安装于 HVAC 系统(供暖部分),部分安装于制冷系统(冷冻水与空调部分)。两个用于安装设备的机房位于地下 -4 层,均为现有空间且彼此相邻。Di Gregorio 解释道:“我们为主楼及服务博物馆区域的系统新增了供暖与空调设施。我们构建的系统从建筑屋顶延伸至博物馆的每一个区域。选择设备时,我们首先进行了内部审核,研究了所有细节,包括系统尺寸、曲线、回路、流量与压降等,然后与格兰富技术部门沟通,并分享技术分析结果,以选定最适合本项目的泵。”项目总工期略超 12 个月。

在校准与调试阶段,Panzeri SpA 进行了所有必要的流量及扬程检查,并由公司专门负责调试的部门执行。该部门人员借助经认证的超声波设备直接在管道上进行检测,确保所有测量数据均与制造商声明的标准无偏差。

成果

系统已稳定运行将近一年,各设备运行良好,完全符合设计要求。Intesa Sanpaolo 集团对效果十分满意。Di Gregorio 证实道:“Banca Intesa 高度认可我们的品质与专业性,因此在工程完成期间,又直接委托我们负责都灵 Monte di Pietà 街另一座历史建筑的系统改造,以适配未来的博物馆活动。在此类应用中,每一项安装——从水泵到风口——都必须高度专业,并与其所处环境严格匹配。” 在施工阶段,Banca Intesa 每日由技术代表到场监督过程,密切监控安装与维护情况。Di Gregorio 总结道:“我们与格兰富合作多年,对其产品质量及高水平售后服务非常熟悉。质量、效率与长期可靠性是这些设备的核心价值,而在良好管理与系统整合的前提下,它们更能带来显著的能源节省。”

安装的格兰富产品

  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE-KD3
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE 80-270/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE 50-240 S-A-F-A-BQQE-IDC
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HDC
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE 125-160/4 S-A-F-A-BQQE-MD3
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPE3 80-180 S-A-F-A-BQQE-IDB
  • IN-LINE ELECTRIC PUMP TPED 100-110/4 S-A-F-A-BQQE-JD3
  • ELECTRIC PUMP TPE 100-200/2 S-A-F-A-BQQE-LDB
  • ELECTRIC PUMP TPE 100-200/4 S-A-F-A-BQQE-MDA
  • MAGNA3 D 32-120 F220 1X230V
  • DUOLIFT 540.50.APB TANK 99017735
  • MODBUS CIM200 ADD-ON CPL.PACKED
  • HYDRO EN65-250/250 YJS ASD-U

格兰富系统的优势:

  • 材料品质优良
  • 长期可靠性强
  • 设备效率高
  • 显著的节能效果
  • 在为客户选择与提供设备过程中提供技术支持
  • 快速高效的支持与服务中心
要打造像 Gallerie d’Italia 这样具有高度声望的博物馆,每一类系统安装都必须根据客户需求进行定制与调整。参与建设如此复杂且结构严谨的建筑极具挑战性,因为这些项目在技术与实施层面都极具雄心,需要投入大量精力与细致关注。我们面临的最大难题无疑是物流,因为施工现场位于都灵历史中心区,使我们在操作上没有任何出错空间。为了在屋顶安装制冷机组和热泵,我们不得不封闭圣卡洛广场的一半区域,并对车站下方的停车场进行加固,以便安置一台非常规的移动式起重机。此外,在建筑内部进行施工时,我们必须格外谨慎,因为其中的艺术品是博物馆的灵魂,内部包含壁画与由文化遗产监管机构保护的珍贵装饰。
Daniele Di Gregorio,Panzeri SpA 项目经理

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。