嘉士伯Britvic希望减少用水量。该公司与格兰富合作,建立了一套水回用系统,用于回收冲洗饮料瓶所用的水。这套闭环系统对使用后的工艺用水进行过滤、净化和处理,使其达到超高水质标准,再送回洗瓶转盘处重复使用。

嘉士伯Britvic的格兰富瓶子冲洗水回用系统可为公司节省约6,000万升水——相当于英国500户家庭一年的用水量。与传统的废水处理方法相比,该方法在经济性和环保性方面都具有显著优势,所需能源、化学品、水和人力都大幅减少。

位于伦敦东部贝克顿的嘉士伯-布里特维克软饮料工厂,目前通过闭环系统对用于冲洗瓶子的工艺水进行处理和消毒。该工厂循环利用这些水,每月可节省50万升用水量。

项目背景

嘉士伯Britvic一直在寻找新方法,以减少其英国生产基地的用水量。

“作为一家饮料公司,水对我们来说显然至关重要。我们所做的每一件事都离不开水,”供应链可持续发展负责人Calvin Winch表示。

嘉士伯Britvic是嘉士伯集团旗下的公司,在英国和爱尔兰获得授权生产百事公司品牌的软饮料,同时拥有自有品牌组合,其中包括英国家喻户晓的Robinsons。

在该公司位于东伦敦贝克顿郊区的装瓶厂,他们发现瓶子冲洗环节,是工厂的高耗水工序,存在巨大的节水潜力。

“我们在多条灌装线上都有一个工序,即在灌装前对瓶子进行冲洗,” Calvin Winch说道。“这通常是一个直通式流程。冲洗瓶子的水直接排入下水道,就这样被浪费掉了。所以我们非常想解决这个问题,看看能做些什么来减少这个环节的用水量。”

此前,嘉士伯Britvic曾自行建造了一套用于瓶子冲洗系统的水回用装置。“但随着时间的推移,我们遇到了很多水质和性能方面的问题,所以就把那套装置停用了。”于是,所有的冲洗水又变得和过去一样,在使用一次后就直接被排入地漏。

“系统中循环的水量相当大,”维护负责人Martin Campbell补充道。他表示,在冲洗水变成污废水之前,能重复利用的次数越多,节省的水量就越大。“于是,我们开始研究如何将这套系统从一次性冲洗改为多次重复利用。就在那时,我们找到了格兰富合作,并最终实施了现在的方案。”

嘉士伯Britvic每年生产1,400万箱含气和不含气饮料——包括百事可乐、七喜以及英国家喻户晓的Robinsons等品牌。

解决方案

格兰富瓶子冲洗水回用系统紧邻其中一条灌装线靠墙安装。该系统收集冲洗转盘的用水,将其泵入格兰富正在申请专利的水处理流程中进行处理,然后再送回瓶子冲洗装置。

“我们对这些水进行处理,使其拥有比进厂时更高的水质标准和规格,”格兰富水泵英国公司高级水处理工程师Alex Reina表示。他补充说,尽管处理后的水质高于饮用水标准,但这些水并不用于实际饮料产品的生产——仅用于清洗瓶子。

他表示,由于处理过程仅使用极少量的消毒剂,用于处理冲洗水的化学品用量已大幅减少。“而且该系统已完全集成到嘉士伯Britvic的SCADA系统中,并配有在线水质检测功能,确保生产流程始终处于受保护状态。”

Calvin Winch说:“重复利用水的好处在于,水本身并不是免费的。到了这个环节(瓶子冲洗),我们已经投入了大量时间和精力,将进厂的原水转化为生产饮料用水。我们进行了处理、过滤、加氯、脱氯,用泵和驱动器将其在整个水处理系统中输送。所以,制备这些水本身就耗费了大量的电力、化学品、时间和精力,所以我们希望在它排入下水道之前,尽可能地重复利用。”

我们排到污废水处理厂的水量减少了。此外,我们不仅减少了化学品用量,泵送的水量也减少了。而且由此还节省了能源。总之,这是一个多赢的局面。
Martin Campbell,维护负责人,嘉士伯Britvic

一年下来,嘉士伯Britvic的格兰富瓶子冲洗水回用系统可为公司节省约6,000万升水——相当于英国500户家庭一年的用水量。

结果

格兰富为嘉士伯Britvic定制设计的水处理系统每年可节省约6,427.2万升水,投资回报周期为2年。该系统的二氧化碳排放影响极小,每处理1,000升水仅耗电0.5千瓦时。

Calvin Winch表示:“我们每年节省超过6,000万升水。具体来看,这套系统每年为我们节省的水量,足以供应超过500户英国家庭。”

他补充道,公司的可持续发展承诺之一就是降低生产中的用水比率——即生产每升产品所需的水量。“过去,我们在英国各地的软饮料生产基地的用水比率曾超过1.7。去年,我们把这一数字降到了1.61,未来我们目标是降到1.4。因此,这套系统使我们的用水比率有了一个显著的改善,” Calvin补充道。

这套系统还带来了其他间接效益。“我们排到污废水处理厂的水量减少了,” Martin Campbell说道。“此外,我们不仅减少了化学品用量,泵送的水量也减少了。而且由此还节省了能源。总之,这是一个多赢的局面。” 

这套系统每年为我们节省的水量,足以供应超过500户英国家庭。
Calvin Winch,供应链可持续发展负责人,嘉士伯Britvic

Calvin Winch补充道,污废水减少也有利于城镇的污废水处理厂。“这样的项目确实对当地社区有好处,因为我们减轻了当地基础设施的负担。而且我们都知道,目前那些处理厂承受着多大的压力。因此,我们越是能减轻当地基础设施的负担就越好。”

他继续说道:“几年来,我们一直与格兰富在用水效率和水回用项目上合作。我们与他们一起制定了关于如何减少用水、回收用水的新策略。我们可以将这些项目从一个生产基地复制推广到另一个生产基地。因此,他们也与我们一同踏上这段征程,我们双方可以在这种互信的伙伴关系中携手前进。”

制备这些水本身就耗费了大量的电力、化学品、时间和精力,所以我们希望在它排入下水道之前,尽可能地重复利用。
Calvin Winch,供应链可持续发展负责人,嘉士伯Britvic

嘉士伯Britvic维护负责人Martin Campbell正在与格兰富的Alex Reina交谈。

来源
本故事中的事实依据来自2024年12月12日在英国东伦敦贝克顿的嘉士伯Britvic现场采访,以及2024年12月20日对Calvin Winch进行的后续在线采访。

格兰富提供的设备:

格兰富瓶子冲洗水回用系统是一套模块化过滤系统,独特地结合了微滤与碳过滤、紫外高级氧化(UV AOP)、格兰富数字仪表加药(DID)控制、CRE泵与加药泵、已申请专利的阀门、SCADA系统、定制水箱以及交钥匙安装服务。其所采用的技术组合及其控制方式具有独特性,正在申请专利。该解决方案无风险,能自动将不合格批次的水排放至下水道。安装过程中无需停产,并已通过百事公司的质量检测。

嘉士伯Britvic的Calvin Winch表示:“与格兰富合作的好处之一,就是你能获得他们提供的全方位服务:包括智能的设计,以及配套的服务和维护方案。你知道这将是一个近乎‘一劳永逸’的解决方案。系统安装好之后,就能正常运行。这正是我们需要的,因为我们需要把精力集中在生产饮料上,那才是我们的核心业务和核心专长。”

点击此处进一步了解格兰富为食品和饮料行业提供的解决方案。 

案例故事信息:

  • 主题:工艺水回用
  • 地点:贝克顿,英国伦敦
  • 客户:嘉士伯Britvic

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。