案例

能源检查揭示巨大的节能潜力

意大利一家医疗机构通过格兰富高级能源检查大幅降低能源消耗。

凭借一项量身定制的 OpEx(运营支出)方案,格兰富向客户——高度专业化的医疗中心 Policlinico di Monza——提供了一套端到端解决方案,使其能够利用升级后节省的能源费用来支付新泵及相关服务的成本。

执行摘要

通过量身定制的 OpEx 方案,格兰富意大利为专科医疗中心 Policlinico di Monza 提供了一项端到端服务,帮助其降低能源消耗。格兰富高级能源检查迅速揭示了巨大的节能潜力。在安装后仅一年,客户便能够通过升级节省的能源费用全额支付新泵和服务成本。基于每年 31619 欧元* 的显著能源节省费用,客户也正计划升级其集团内的其他诊所。

背景情况

Policlinico di Monza 是一家位于意大利北部(靠近米兰)的私立高度专业化医疗中心。它隶属于一个由意大利和罗马尼亚的 22 家诊所组成的医疗集团,并提供广泛的个性化医疗服务。

这家先进的医院因使用高能耗泵(IE2 电机且无变频驱动)而造成能源浪费严重。作为与该客户开展后市场服务的一部分,格兰富意大利前往诊所进行现场检查,讨论潜在的能源优化服务及 OpEx 解决方案。

我们选择格兰富,因为在升级时我们的预算非常有限,而这项解决方案是唯一一项无需预算投入(OpEx)且无风险的方案,因此我们能看到其积极意义。
Enrico Chiozzi,Policlinico Di Monza SPA 技术总监

解决方案

在检查结束后,格兰富收集了诊所内 19 台已安装泵的运行数据和工作时长,以准备进行能源检查。能源检查是一项对当前泵性能进行详细分析的服务,可帮助识别泵送系统潜在的节能空间。检查结果显示,系统中的三条主要回路占据了总能耗的 55%,因此具备最显著的节能潜力。

为了向客户提供更多信息,并为其做出明智决策提供更加坚实的基础,格兰富意大利建议进行高级能源检查——即在为期一周的时间内监测诊所的整体能源消耗。通过传感器生成精准的负载曲线,可以更准确地预测能源优化措施所能带来的节能效果。

在监测期结束后,格兰富专家团队明确了所需采取的行动。他们建议在诊所安装新的 TPE3 泵和 NBE 泵,以替换旧有设备。

在对显著节能潜力深感信服后,Policlinico di Monza 选择了完整的定制能源优化服务包及 OpEx 解决方案,其中包括泵、安装、调试、维护协议及备件。这一整套方案为客户提供了完全的安心保障。

Policlinico di Monza 使用的 TPE3 泵

Policlinico di Monza 使用的 NBE 泵

成果

一年后,当新的高能效泵安装并投入使用后,格兰富再次前往 Policlinico di Monza 诊所采集新的现场能源消耗数据。

根据一年前首次高级能源检查的格兰富报告,预计节能量为 123,000 kWh。然而在再次进行实际测量后结果显示,实际节能量比预测更高。格兰富测量到的年节能量为 126,000 kWh*,即 49%* 的能耗降低,同时为诊所带来了 每年惊人的 31619 欧元* 节省——这一金额对诊所来说极具意义。

事实上,诊所能够利用升级后节省的费用来支付所有新泵、能源优化措施和服务成本。这之所以可行,是因为泵生命周期成本的 95% 与能源消耗及服务维护相关(仅有 5% 与泵的购买价格相关)。在仅仅 2.85 年* 后,这项投资便可完全收回成本,因此投资市场上最高效的泵是十分合理的选择。

此外,升级泵还可带来其他益处。通过选择更加环保、更加高效的泵送解决方案,Policlinico di Monza 每年可减少 41.23 吨* 的碳排放。意大利这家医疗中心取得的显著节能成效,也为与客户开展下一阶段项目评估奠定了基础。

*来源:能源节省计算基于格兰富于 2022 年 9 月 20 日进行的能源检查报告。

通过这项解决方案,我们成功将泵送系统的能源消耗降低约 49%,每年节省约 126,000 千瓦时。我们目前正在评估另外两家节能潜力更大的医院,希望能够实现类似的结果。
Enrico Chiozzi,Policlinico Di Monza SPA 技术总监

Grundfos 提供的设备

格兰富提供了一套端到端的项目方案,包括能源优化服务以及 OpEx 解决方案,内容涵盖泵、安装、调试、维护协议和备件。

控制 NBE 泵

新安装的泵包括:

2 TPE3 D 80-120
3 TPE3 D 50-150
2 TPE3 D 65-150
3 TPE3 D 40-120
2 NBE 100-200/178
2 NBE 150-200/218-208 2 NBE 80-160/161 

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。