案例

格兰富在德国布伦瑞克的大众汽车工厂进行泵审计

公司背景

生态可持续是大众集团在全球范围内重要的企业目标,该目标并不局限于制造更高效节能的汽车。在“ThinkBlue.Factory”计划背后,诠释着大众汽车对于“ 高效汽车应该来自于高效生产”的理念深信不疑。这也是为什么集团设立了到2018 年将全球能耗降低25% 的目标。这家位于布伦瑞克的工厂早在1938 年就建成了,这是大众有史以来的第一家工厂,当时还被称为“Vorwerk”。目前,布伦瑞克工厂约有8,500 名员工在生产底盘零件、后

桥和前桥、减震器以及制动器、制动盘、转向装置和各种踏板(因此今天被称为“Fahr- Werk”)。此外,工厂还进行机床和工具的构造以及塑料零件的生产。生产范围从开发到最终组装。几乎每一辆集团生产的汽车都安装有布伦瑞克工厂的产品。

最初情况-泵审计作为试点项目

无论是工厂和设备用电,还是厂区供暖或技术加工用气,公司都希望从中挖掘节省潜力,并且将高效技术用以能耗节省。2011年,工厂能源官Paul-Gerhard Römermann与格兰富一起启动了一个试点项目,记录泵的能耗现状( 即泵审计)。具体来说,这涉及到3 台应用于旋转轴承加工区的金属切削机床冷却润滑剂供应泵(该生产区共有6 套这样的冷却润滑剂供应系统)。过去,这里的泵采用的是级联操作:至少有一台泵一直工作;第二台或第三台泵会根据需要开启,具体视数量而定。

格兰富解决方案

通过监测选定的冷却润滑剂装置,并就监测结果进行讨论之后,我们发现泵本身并没有多少节能潜力,但它们的控制应该得到优化。格兰富泵节能专家面临的挑战是,如何尽可能经济有效地实现这种优化。最后,我们为每台泵安装了一个外部变频器,由更高一级的泵控制器进行控制。最终得到的是一个自主控制系统,且无需对旧的控制柜进行任何改造(因为从业人员都知道,这样的改造很费钱!)。

系统如今使用了格兰富研制的MPC 泵控制器,它可以检测泵的压力变化,并根据实际需要对泵的外部CUE 变频器进行控制和协调。这样,改进后的系统就可以作为一个独立的解决方案进行自我调节,不需要中央控制系统通过总线系统和PLC 来进行调节。

这3 台MWF 泵是泵审计试点项目的重点,考虑其成本效益,它们将继续被使用。

有效节能37%

这是一个开创性的决定,并且很快就取得了成效:“ 在监测了实际情况之后,我们在2011 年的预期是节能22%,但在使用了格兰富的变频器之后,我们实现了37% 的节能。”工厂能源官报告中提到。如何解释这样高效的节能呢? 之前,工厂通过传统的接触器控制泵的开关。如今,这些电源接触器(Römermann将它们称为“ 笨拙的发出喀嚓声的设备 ” )被变频器(“ 智能的,可教学的系统,因为它们可以设置参数” )取代。实践表明,实际上并不是在任何时候都需要冷却剂⸺例如,一天中有几次工具更换的过程中,机床是处于停顿状态的。“ 只有新安装的控制技术能够识别机床何时不需要冷却润滑剂,因此泵在这个时候可以完全停止工作。”Römermann 说道。

这个试点项目最初令人惊讶的是,它并没有用到格兰富的泵,那么为什么要委托格兰富进行泵审计呢?

“ 因为我们对格兰富有信心,相信他们能以一种可靠和开放的方式开展这个试点项目。” Paul- Gerhard Römermann说道。除此之外,格兰富的做法与其他供应商截然不同,他们将重点放在收集与大众真正相关的数据上:“ 只有了解这些数据,我才能开展有意义的工作,并实现我们最为重要的目标:安全流程!”

总结:大众布伦瑞克工厂的项目很好地证明,不仅泵具有节能潜力,泵的控制系统也可以实现节能。格兰富将泵系统的整体系统方法称为“iSolutions”。鉴于与格兰富的成功合作,布伦瑞克工厂决定对其他系统也进行转型;另外5 台KSS 系统在2014 年底前也配备格兰富的解决方案。