案例

爱尔兰西部的斯莱戈医院如何通过格兰富的智能解决方案节约成本并解决 Delta T 问题

以前和现在存在天壤之别。在医院供热能耗控制方面,我们迈出了积极的一步。
斯莱戈大学医院项目经理 Declan McGoldrick

斯莱戈医院 HSE 物业部门的 Declan McGoldrick 称,斯莱戈大学医院有一个“效率极为低下”的锅炉厂和供热系统。他们使用的循环泵是恒速泵。其供应热水的介质温度为 130 摄氏度。

“上面的密封件受损。各种维修问题随之而来。斯莱戈大学医院的加热回路很长。我们因此承受了巨大的管道损失。这意味着 Delta T 工作效率未达预期,且低于最初的设计。”

左起依次为:Silgo大学医院HSE地政总署的Michael O’Brien ,Declan McGoldrick, 格兰富爱尔兰公司的Liam Kavanaugh 在医院的锅炉房内。

解决方案

医院升级了锅炉房,用格兰富的 MAGNA3 和 TPE3 智能泵更换定速泵。“格兰富的水泵可以根据线路上的特定负载进行自动调节,”Declan McGoldrick 表示。泵解决了 Delta T 问题。“我们使用回水管中的温度统计数据来确定流量和回水之间的 Delta T,从而可以计算泵的热量输出。质量流率可以通过泵本身计算得出。”

医院升级了锅炉房,用格兰富智能MAGNA3 and TPE3水泵替换了定速泵。

天壤之别

“使用了新的系统后,我们的用电量节省了 70-80%,”Declan McGoldrick 说。他们正在通过格兰富的 GO 应用程序(一个移动泵控制平台)查看运行数据,进一步调整省电情况。此外,泵的热能监视器会自动计算热量输出和水流流速。泵由医院 BMS 系统中运行的 BACnet 通信卡进行控制。

“我们使用这个系统中的信息来更好地控制医院内的一些流程,并进一步节省支出。”医院的旧系统完全不具备通信功能。“水泵启动后并无信息返回。新旧系统存在天壤之别。在医院供热能耗控制方面,我们迈出了积极的一步。”

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。