案例

泵站解决了长期的洪水问题,提高了印尼三宝垄的生活质量

三宝垄泵站解决了三宝垄市中心部分受影响地区的洪水问题。
Joko Rusmani, 顾问, 公共工程和住房部, 印度尼西亚

印度尼西亚三宝垄市曾遭受大规模洪涝。位于海边,部分城市处于高潮位。 在大雨和涨潮时,无法控制的水团对人们的家和生活造成了严重破坏。 该市与格兰富共同打造了强大而独特的解决方案,让其市民免受洪水的侵蚀。 自2014年投入使用以来,它一直将洪水排除在受影响的河流流域和市中心之外,从而提升了居民的生活质量和财产价值。

现状

印度尼西亚的第五大城市三宝垄拥有大型的商业港口,多年来遭受洪水的困扰。

三宝垄市对于爪哇北部并不看好。大约三分之一的城市处于高潮水位,一侧为海洋,另一侧为群山环绕。 总面积约13平方公里。 由于热带雨林,这里是该国最湿润的地区之一-尤其是在退潮时。

印尼公共工程和住房部顾问Joko Rusmani表示,涨潮和雨水混在一起是最坏的情况。

“当雨季发生涨潮时,原本应该流入海洋的水被涨潮堵塞,导致回流,淹没住宅区。 这是一个长期的问题。”

“过去,即使是小雨也会造成洪水泛滥。”居住在三宝垄中心地带Jalan的居民Ari Soemantri说。 “大雨可能会导致洪水持续数日,丝毫没有减弱的迹象。”

每年地面沉降不超过10公分的情况下,情况都变得更糟。 Joko Rusmani表示,这是由于抽取地下水过多,再加上建筑会使土壤负担过重。 总而言之,多年来,三宝垄土地下沉,下雨和涨潮一直是一个问题。

一个新的泵站正在改变这个状况。

Ari Soemantri (左起第二),与家人一起站在位于三宝垄市中心的社区前。洪水曾毫无征兆地肆虐这个地区,他说。如今,这些免于洪水灾难社区的资产都已增值。

解决方案

2013年,一支大规模的全球团队开始建造一个排水泵站,用于应对严峻的洪水条件。 团队成员包括印尼建筑商Brantas,日本顾问公司Oriental,日本国际合作社,印度尼西亚公共工程与人类住区部,三宝垄当地政府以及格兰富。 此专案为印尼政府的策略性水资源管理项目。

Joko Rusmani表示,专案团队封锁了三大河与巴鲁河两大河口。

“现在,从上游来的水将被储存在保留池塘中,然后泵送出去,”他说。 “原来是重力流,现在改为泵送系统。”

他表示保留池可容纳130,000立方米(m3),而泵站的总处理能力为每秒35 m3,或126,000 m3 /小时。 可靠性是至关重要的。 “鉴于我们现在依赖于泵送,我们希望泵能够24小时不间断工作,始终无故障正常工作,并保持良好状态,以便在我们需要时,可以将水泵送到海洋。”他说。

三宝垄北部三分之一处于高潮位,这是洪水泛滥的部分原因。在港口,需要建一道更高的挡土墙,以防止海水倒灌。

项目团队之所以选择格兰富KPL泵,是因为之前曾在浦那和雅加达使用过类似类型的泵,而这些泵已经可靠运行了十多年。

这些泵易于操作,所以无论是否下雨,我们都可以立马开启系统。
Nur Wahid, 运营经理

Joko表示:“由于水泵的容量庞大,在当时是印尼的最大,因此我们寻求丹麦格兰富总部的支援。” “我们确保在未来15年内都能在当地采购备件。”

运营经理Nur Wahid表示,自泵站于2014年上线以来,它的运行情况一直符合预期。 在干燥的季节里,现场工作人员每天会把泵运转一两个小时,以保持污水池处于适当的液位,并进行泵的日常维护。 “非常幸运的是,这些泵都非常易于操作。 所以每当下雨的时候,我们都可以马上启动系统。” Nur Wahid说。

成果

如今,曾经经历洪水肆虐家园的人们已经摆脱了洪水的侵袭。他们再也不必为了对抗地面沉降和经常的洪水而不断地重建自己的住所 “而且路都已经恢复正常,” Joko.说 “以往,这些路更像是水路,但是现在他们是干的且不再会有问题。”

他补充说,政府现在可以在基础建设方面发展,而不用担心洪水和潮水造成的破坏。 他说:“三宝垄的社会经济方面均已开始发展。”

的确,当地居民Ari Soemantri表示,该社区目前无洪涝灾害。 “财产和土地价值不断上升,因为它没有大水。”

Joko Rusmani,印度尼西亚公共工程和住房部顾问, 他坐在三宝垄中心的一个公园内。“我们非常骄傲因为这个解决方案卓有成效,也为其他地方做出了范例,”他说道。

Joko说道:“三宝垄泵站解决了三宝垄市中心的淹水问题 它可作为范例或模型用于相似领域。 我们很自豪,因为它提供了一种解决方案,并受到人们的好评,并为他人树立了典范。 许多印尼面临同样问题的市政府视察了我们的留存池,研究如何以适用于自己城市的方式解决同样的问题。”

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。