案例

当克拉夫体院馆爆满时,一切取决于背后的工作

选择正确的系统和设备会让人忘记维修的事宜。

Krystian Sobota, 服务技术总监, 陶伦竞技场, 波兰

它是欧洲最大的室内体育馆之一。 这栋明亮的飞船建筑,在举办庆祝活动的同时,还举办波兰花花公子中心附近的舞会,花样滑冰,极限运动,武术,交易会等活动。 陶伦竞技场在2014年开业。

技术服务总监Krystian Sobota每天讲解很多内容。 无论是场馆内舒适或安全的一切事项,热水和冷水,通风,空调,供热,安全,防火,废水,这都是他的工作。

“当赛场上有15,000名游客前来参观时,我们面临着各种挑战,”他说道。 “我们的技术团队负责所有泵系统的工作,包括提供冷及热水,适当通风或空调的基本系统。”如果站着活动,可容纳22,000人。

“所有用水都必须在间歇期间进行,所以水泵的最佳选择是至关重要的。 我们的来宾应能充分利用整个水和供热系统。”

高效水泵保持陶伦竞技场可持续且舒适容纳几千名粉丝。

解决方案

在启动项目时,设计师考虑了哪种水泵最合适。 “在我看来,他们选择了市场上最好的水泵。”其中包括Multi Hydro-E加压系统,MAGNA3循环泵及TPE3等产品。 “格兰富水泵让我们能够取得优异的成果,同时节省电力与空间。”

Sobota的团队采用格兰富GO Remote移动app在平板电脑上检测,以便快速进行泵监测和数据管理。

他说:“监控系统非常有帮助。” “它包括了楼宇管理系统和基于移动应用的本地控制系统的连接。 应用程序可以直接读取泵的技术参数。 这反而为我们节省了大量的时间和精力,这对于整个楼宇而言是至关重要的。”

当场馆容纳22,000名客人,Hydro Multi-E Booster 机组确保整个场馆的供水水压。

成果

当场馆爆满时,一切正常工作。 “格兰富的泵系列全球唯一具备提供完整规格与技术参数的泵,可确保所有水与暖通空调系统正常运作。”他说。

他还补充道,使用格兰富的水泵能够确保实现显着的节能效果,特别是在大型活动中,需要对场地进行高效而可持续的用水。 “使用格兰富水泵大大限制了能耗,为我们公司节省了可观的开支,降低了维护成本。”正确选择系统和设备后,人们往往会忽略维修工作,大大降低了维修效率。 “使用格兰富泵时,所需的只是偶尔的系统检查。”

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。