使用 Grundfos GO 应用程序完成水泵替换

了解如何使用 Grundfos GO 应用程序的“替换循环泵”功能,快速准确地将锅炉集成(内置)的循环泵更换为 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO。

声明:""本模块中提到的“GO" Replace”功能,在当前版本的 Grundfos GO 应用中已更名为“替换循环泵"”。

在本模块中,您将学习如何使用 Grundfos GO 应用程序,将锅炉集成(内置)循环泵更换为 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO。

Grundfos GO 应用程序是一套数字化工具,能让您在使用使用格兰富智能电子设备时效率倍增。内置多款专业功能,简化泵系统的安装、调试、操控及维护流程。在 Grundfos GO 应用程序中,GO Replace 是您将需要使用的功能,用于将锅炉集成(内置)循环泵替换为 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO。
 
首先,请从 Apple App Store 或 Google Play 下载 Grundfos GO 应用程序。此外,您也可以扫描 ALPHA1 GO 或 ALPHA2 GO 控制面板上的二维码,系统将引导您前往应用商店下载 Grundfos GO 应用程序。在您的设备上打开该此应用,然后进入“产品”标签页。选择“GO Replace”选项以开始替换流程。

此外,建议将 GO Replace 添加到“概览”选项卡中的“您的工具”中,以便于使用。对于 ALPHA2 GO,成功链接 Grundfos GO 应用程序后,选择“引导设置”选项进入替换流程。进入 GO Replace 工具后,系统会提示您输入要被替换的水泵详细信息。

替换格兰富水泵,请使用应用程序的摄像头扫描产品编号。根据您具体型号的不同,零件编号可位于水泵的顶部或侧面,也可在泵的铭牌上找到。
或者手动输入产品编号。也可以通过输入产品名称,来查找其它品牌的循环泵。

如果您使用 ALPHA2 GO 替换格兰富 UPM3 或 UPM4 水泵,请使用应用程序的摄像头扫描水泵的参数。录入待替换的原有设备型号后,应用程序会根据推荐的替换机型为 ALPHA1 GO 还是 ALPHA2 GO,展示不同的操作指引。ALPHA2 GO 将直接连接到 Grundfos GO 应用程序……并逐步引导您复制旧水泵的配置。

如果待替换的 UPM3 和 UPM4 水泵采用外部控制,则需将外部信号线连接至 ALPHA2 GO 上的外部信号端口。

以 ALPHA2 GO 替换 UPM3/UPM4 循环泵并复刻参数,需应用程序连接云端。在下载配置设置期间,应用无需保持与 ALPHA2 GO 的连接——即使网络信号不佳,也可完成此操作。不过,之后必须重新连接到 ALPHA2 GO,才能将设置同步到循环泵。

ALPHA1 GO 的工作原理有所不同,因为它不会直接连接到应用程序。Grundfos GO 将提供详细的说明,指导您通过控制面板配置水泵。

在 GO Replace 功能中输入旧泵的详细信息,且系统识别出已安装的 ALPHA1 GO 后,应用程序将显示应使用的精确性能曲线。要进行此设置,请长按泵操作面板上的选择按钮10秒钟,以进入高级设置模式。然后选择推荐的曲线,等待10秒,新曲线即设置完成。

如有需要,您现在可以选择速度档位 1、2 或 3。

以上就是 Grundfos GO 中的 GO Replace 功能,协助您完成 ALPHA GO 系列替换泵配置的完整流程。