ALPHA GO 用户界面
了解如何使用 Grundfos GO 应用程序查看 ALPHA GO 系列的控制面板、控制模式以及解锁高级功能。
本章节,将为您讲解 ALPHA GO 系列的控制面板与控制模式。
首先来看 ALPHA2 GO 的控制面板。安装人员可通过选择键(箭头键)轻松切换:比例压力模式、恒压模式与恒定曲线控制模式及对应参数,配置操作简单又精准。通过 Grundfos GO应用程序完成水泵调试后,界面将高亮显示高级设置。
控制面板可清晰反馈系统运行状态,实时显示水泵的功率、扬程与流量,方便监控与参数调整。
控制面板右侧的单位指示灯可显示三种单位,保证数据读取精准。每次仅显示一种单位。
连接键可实现与 Grundfos GO的无缝配对,解锁引导设置、系统优化等扩展功能。
通过 Grundfos GO锁定操作界面后,将显示锁定图标,保护水泵参数不被篡改。水泵锁定后,仅能通过 Grundfos GO解除锁定。
ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均支持面板节能模式,无操作15分钟后自动开启。节能模式下,水泵关闭显示屏读数,降低待机能耗。节能模式下,控制模式与参数指示灯保持常亮。按下面板任意按键,即可唤醒显示屏。可在 Grundfos GO 中关闭显示屏休眠功能。
接下来介绍 ALPHA1 GO。与 ALPHA2 GO 一样,可通过选择键轻松切换比例压力模式、恒压模式、恒定曲线控制模式及以及三种对应参数与高级模式,高级模式的设置可通过 Grundfos GO 引导完成。
该模式用于水泵直接替换,或复刻原有水泵参数。
长按切换键 10 秒,即可开启该模式。随后通过选择键切换曲线编号,选择应用程序推荐的对应参数即可。
接下来讲解 ALPHA GO 系列的控制模式,以及如何在操作界面识别对应模式。恒压模式推荐用于地暖,无论流量需求如何变化,始终保持恒定压差,适用于压损较小的供暖系统。该模式运行稳定、高效,界面以地暖图标显示。
比例压力模式
推荐用于配备恒温阀(TRVs)的供暖系统,可根据流量变化自动调节压差,保证暖气片端阀门的压力稳定,在保障采暖舒适度的同时,实现节能降耗。界面以暖气片器图标显示。
恒定曲线模式
水泵按固定曲线运行,不受系统实际流量需求影响。当未开启恒压模式与比例压力模式时, ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 自动进入恒定曲线模式。
自适应模式
ALPHA2 GO 专属智能控制模式,可根据系统实际供暖需求调节设定值,实现运行效果最优。自适应模式可搭配比例压力模式与恒压模式使用,无需人工手动选择参数。