ALPHA GO 的警告与报警

了解如何解读 ALPHA GO 系列的警告和报警,以便快速、准确地排查和解决问题。

本章节,将为您讲解如何解读 ALPHA GO 系列的警告与报警,帮助您排查故障、高效处理问题。
ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均配备清晰的指示灯,便于识别并解决潜在问题。下面为您介绍各类警告、报警的含义及显示方式。

黄色 LED 指示灯代表警告,表示水泵可运行,但未处于最佳工作状态。通常无需立即处理,除非出现供暖不足或影响使用的情况。触发黄色警告灯的情况包括:

运行中欠压水泵检测到电压偏低,但仍可继续运行,此时黄色灯亮起,显示故障码 E2。ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均会显示此警告。ALPHA2 GO 会将此警告记录至事件日志。

检测到外部信号,但未在 Grundfos GO 中启用该功能时,水泵将亮起黄色警示灯,显示故障码 E9。要解决此问题,请通过引导设置,启用外部信号控制功能。

强制泵水即使本泵处于关闭状态,其他泵或外部流体源仍可能在本泵内部形成介质流通。此时黄色警告灯亮起,显示故障码 E3。要解决此问题,检查系统,确认止回阀安装位置正确,并检查阀门是否损坏。如有必要,请更换阀门。

旋转图标代表临时状态,无需任何操作。例如:调试中、检测水位中首次设置时,旋转图标表示水泵正在调试。水泵尝试检测水位时,该图标也会显示。系统会自动恢复正常运行。  

运行中空气检测与排气在 Grundfos GO 中启用该功能后,ALPHA2 GO 可自动检测并排出空气。此过程中会显示旋转图标。

软件更新ALPHA2 GO 软件更新时,也会显示旋转图标,正常运行暂时暂停,更新完成后自动恢复。ALPHA2 GO 会将此事件记录至事件日志。

红色 LED 指示灯代表报警,表示水泵已停机,需要立即处理。报警类型包括:干转并停机水泵检测到潜在干转风险时,会显示旋转图标。如果发生干运转,水泵自动停机,红色报警灯亮起,显示故障码 E4。ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均会显示此报警。ALPHA2 GO 会将此报警记录至事件日志。干转故障解决方法:向系统加注足量介质,对水泵进行注水、排气后,重新启动。

水泵堵塞水泵极少发生物理堵塞,一旦出现,红色报警灯亮起,显示故障码 E1。ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均会显示此报警。ALPHA2 GO 会将此报警记录至事件日志。仅限专业技术人员处理水泵堵塞问题。处理步骤:先切断水泵电源,拆下水泵泵头,清除堵塞杂物。

电气故障电气故障导致水泵停机时,红色报警灯亮起,显示故障码 E3。ALPHA1 GO 与 ALPHA2 GO 均会显示此报警。ALPHA2 GO 会将此报警记录至事件日志。 水泵停机、红灯亮并显示故障码 E3 时,可能原因如下:

过压水泵供电电压过高。解决方法:确保供电电压在额定范围内。

内部故障需更换水泵请联系格兰富售后服务中心,或按照当地法规对水泵进行环保处理。

水泵恢复出厂设置后,E3 故障码也可能表示 ALPHA2 GO 软件缺失,通过 Grundfos GO 重新连接 ALPHA2 GO,即可自动修复此问题。系统产生噪音,可能由以下原因导致:流量过大要解决这个问题,请降低流量。

系统内有空气ALPHA2 GO 解决方法:连接 Grundfos GO,进入设置菜单,选择系统与水泵排气,点击开始排气。此操作会被记录至 ALPHA2 GO 事件日志。ALPHA2 GO 可通过 Grundfos GO 获取更多故障信息,包含记录警告与报警的详细事件日志,让故障排查更便捷。

总结一下:
黄色 LED表示警告——监控系统运行,仅在影响使用时处理。

红色 LED发出报警——需立即处理故障。

旋转图标临时状态:调试、水位检测、排气、软件更新。无需操作,水泵会自动恢复正常。