格兰富增压供水系统简介:适用场景与解决方案选择
了解增压的基本原理以及最常见的解决方案。
水压不足是一个问题 在各种商业建筑中都会遇到。
本影片将帮助您了解增压的基本原理 并介绍一些最常见的解决方案。
让我们从增压的基本概念开始。一套增压装置由增压泵和控制系统组成。其目的是提高水压 以确保建筑内的每个人都能获得最佳舒适度。
想象一栋高楼。若无增压,当水向上输送至各楼层时 水压将不可避免地下降 这会导致顶层住户的用水端几乎没有水压。
建筑楼栋翻新后也可能产生增压需求 例如当每户住宅均新配备了洗碗机时。新增设备通常会在一天中的特定时段 对供水系统造成额外压力 从而不可避免地影响用水端的水压。
第三种情况是建筑位于山顶。即使只有一层楼 水在被输送至山顶的过程中也会损失压力。
在所有这些情况下,来自公共供水系统的水压 都不足以确保整栋建筑 获得足够的水压。因此需要增压——下面就让我们看看有哪些可选的增压方案。
最常见的两种增压方案是具备启停功能的增压泵 以及变速增压泵。让我们逐一了解,先从启停方案开始。
在启停方案中,增压泵会根据预设的“启动与停止”压力 进行启停。那么如何设定呢?
第一步是计算建筑所需的最低压力 以便设定启/停压力水平。以一栋25层、高105米的建筑为例。假设顶层所需的最低压力为3 bar 相当于30米水柱。则启动压力至少应为13.5 bar 停止压力约为14.5 bar。
为降低低层楼的压力 必须在立管上安装泄压阀。否则底层压力将等于停止压力 在本例中为14.5 bar,这显然过高。对于高度不超过50米的建筑 可能不需要泄压阀。
现在让我们看看启停方案之外的另一种选择 即变速增压泵。变速增压泵是一种更先进的方案 旨在以节能方式提供充足且恒定的压力。
让我们以一栋建筑楼为例。 通常,早晨的用水需求很大 但当人们去上班后,需求会显著下降,直到他们下班回家。或例如底层餐厅开始午餐营业时用水需求才会再次回升。变速增压泵 会自动适应这些变化 以尽可能降低能耗。
那么,如何让增压系统实现这一功能呢?在计算出建筑的负荷曲线后 只需设定一个压力设定值。 泵将始终保持相同压力 但在用水量减少时 例如白天或夜间,会降低转速以节能。在流量极低时,泵甚至可以 完全停止运行,以实现零能耗。请注意,在低层区域 也可能需要安装泄压阀。
现在我们了解了增压的基本原理 以及最常见的解决方案,让我们来总结一下要点:
• 当公共供水压力不足以为整栋建筑 提供足够压力时,需要进行增压。
• 最常见的两种增压方案是启停式和变速式增压 这两种方案都能为客户提供舒适体验 确保水龙头、淋浴设备及家用电器都能获得充足水压。