商业建筑中的增压供水
了解专家如何以更智能的方式设计增压系统。
与咨询工程师以及 其他系统设计人员的交流表明 要弄清楚 如何以最合理、最规范的方式设计增压供水系统是一项挑战。虽然可以确定系统的最大流量 但却很难准确判断 商业建筑在24小时内实际产生的流量波动情况。
我们为该系统配备了 我们所能采用的最佳组件。这包括IE4高效电机以及独立的变频驱动器 可根据实际需求平稳升速或降速运行。同时选用如不锈钢等卫生级材料。并配备性能卓越的控制器 确保每台泵始终运行在最佳效率点。在我看来,这就是一个智能系统。
CU352控制器与每台泵的变速功能相结合 使控制系统能够实时监测 每台泵的实际运行效率 因此所有泵数据和性能曲线等信息 都被输入到该设备的“控制大脑”中。控制程序能精准判断 何时单泵运行最优,何时需启动第二台泵,或何时应投入第三台泵协同工作。这在增压供水领域是一项巨大的进步。它是一个高度智能化的系统。
可靠性是首要优势。您不再依赖单台大型水泵,一旦发生故障 就会导致断水。由于采用多泵系统,实现了设备冗余。独特的控制装置 可使系统以尽可能低的成本运行。同时无需安装泄压阀 因为系统中不会产生过高压力——这对商业建筑而言是一项显著优势。以上便是选择格兰富增压供水系统的核心价值所在。