文章
如何检查水压
如果您曾经历过淋浴时水流不畅、水管噪音、不得不选择先用洗碗机还是先洗衣服,或者马桶冲水时间过长,您很可能一直生活在水压过低和/或水压波动的环境中。
以下是测试家中水压和水流量的关键步骤以及一些改善水压的简单 DIY 方法。
什么是水压不足?如何测量家庭水压?
如果家中的水压不足或是波动大,在决定需要安装新的管道和水泵之前,必须先找出根本原因。 在大多数情况下,您家中的某些设备无法正常工作的原因有很多,也有很多简单的解决方法。
什么是水压不足?
水压不足意味着通过管道的水流微弱、缓慢且效率低下,从而影响家中的水龙头和用水装置。 这使得淋浴、洗碗以及使用洗衣机和洗碗机等电器等日常活动变得不那么畅快或高效。
造成水压不足的原因是什么?
水压会因各种因素(如地点、时间和与供水管网的距离)的不同而有很大差异。 例如,如果您住在山顶,水压可能会较弱,因为水必须对抗重力才能到达您的房子。
相反,如果您住在山脚下,水流可能会更大,因为重力会将水流拉到您的房子。 同样,在清晨或傍晚等用水高峰期,水压也可能较低,因为人们经常在此时浇花。
怎样测量水压?
住宅的水压以巴为单位进行测量,该单位相当于 14.5 PSI(磅每平方英寸)。 简单地说,巴表示流经管道的水的强度。 1 巴的水压相当于将水提升到 10 米高所需的力量。
什么是良好/正常水压?
通常情况下,住宅的水压范围在 45 至 80 PSI 之间。 如果低于 40,水龙头和设备的水流可能会变弱。 长期超过 80 PSI 可能损坏设备和装置。 将压力保持在 50 左右通常是最佳选择,这样可以帮助您在家中享受充足的水流。
然而,并非所有的住宅都是一样的,水压要求取决于住宅的大小、用水点的数量、现有的管道系统系统等。
因此,需要了解如何检查家中的水压、对水压进行相应调整并确保水压满足所有家庭成员和家庭活动的需要。
如何测试水压?
通常情况下,水压过低与当地的供水系统无关,而是与家中的问题有关。 您的邻居是否也遇到过同样的问题? 您家中的每个用水设备是否都显示水压偏低?
如果这两个问题的答案都是肯定的,那么问题可能出在市政一级。 如果答案是否定的,就需要用四个简单的步骤测试水压:
- 购买一台水压计。
- 到外面的水龙头处,取下软管,将测试表拧在水龙头上,确保水压表的表面清晰可见。
- 打开水龙头阀门并检查读数。 这将显示出(通过市政管网或水井)进入您家的水压。
- 记录读数,以便在感觉水压不同(较低或较高)时与未来的读数进行比较。
购买水压计不仅有助于测试水压,还能找到家中管道系统系统中漏水点。
您可以关闭所有阀门(包括关闭所有用水设备,如洗碗机和洗衣机)并关闭房屋的主水阀,以此来测试漏水情况。 如果压力在一小时内保持稳定,则说明家中的管道系统可能没有泄漏。 如果压力下降超过 3 PSI,则可能存在泄漏,您可能需要联系水管工。
DIY 水流测试
另一种方法是 DIY 水流测试,只需计算器和 6 秒时间,就能知道水流速度:
- 准备工具: 1 或 2 升的水壶、秒表和计算器。
- 将水壶放在浴室的水龙头或淋浴头下方,然后,打开水龙头 6 秒。
- 计算每分钟的升数。 将水壶内的水量乘以 10(升)。 这将得出流速(例如,0.7 升 x 10 = 每分钟 7 升)
流速低于 10 升/分钟表示压力过低。 如果是 10-15 升? 水压可以接受,但有待改进。 如果高于 15 升? 水压状况良好。
迅速解决水压不足的问题
发现家中水压过低可能会令人担忧,但不必惊慌。 重要的是要了解水压不足背后的原因: 热水器中的沉淀物或管道系统中水垢堆积的弯管过多。 不过,以下一些简单的解决方法可以帮助您提高家中的水压。
1. 检查截止阀
截止阀控制着水表阀门的出水量,可以在多个位置找到。 检查截止阀是否正确打开。
2. 用水设备、淋浴喷头或管道堵塞
您上次彻底清洁淋浴喷头或水龙头是什么时候? 由于沉积物的堆积,无法达到预期的性能。 您也应该检查一下水管,尤其是超过 20 年(钢管)、超过 40 年(黄铜)或超过 50 年(红铜)的水管。
3. 隐蔽的漏水点
如果您怀疑是漏水造成的,请检查热水器、所有软管以及每个水槽下的每个阀门。 漏水也可能来自墙后被冻住的水管。 您可能还需要同时关闭所有用水设备并检查水表。 如果水表显示仍在用水,这将进一步证明漏水。通常情况下,我们都建议请水管工介入。