文章
一体化预制泵站PPS®PRO
集成地埋式的一体化预制泵站PPS® PRO,专注于雨水/ 污水收集输送。泵站完全根据客户特定要求在格兰富工厂精确预制, 安装完毕后出厂。
该一体化产品的筒体采用先进材质定制生产,内部包括水泵、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,最大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。格兰富PPS® PRO 专业排水系列迄今已在全球各地拥有众多成功的运行案例。
嘉松中路下立交排涝泵站
嘉松中路沪宁下立交位于上海市青浦区,为嘉松中路下穿G2高速,一度是雨季路面积水的重灾区,恶劣天气下该路段出现过近50厘米的积水。需要建设下穿隧道雨水泵站来保障汛期安全、避免内涝灾害。然而,项目周边区域建设用地非常紧张,交通繁忙,无法实施封闭施工。
格兰富提供了多筒并联一体化预制泵站PPS®解决方案,整个泵站建在地下,完全隐藏在周围绿化环境中,且无需人员值守,在实现有序排水,解决内涝的同时优化了占地面积。由于PPS®整体泵站工厂预制,设备运抵现场即可快速安装。项目于2017年9月建成,迄今经历了多场台风和大到暴雨,再无发生积水现象。
天津中新生态城排水泵站
天津欢乐水魔方水上乐园是中新天津生态城内首个旅游项目,为了确保该项目以及该地块后续项目顺利运行,需要建设节能高效的雨水收集与排放系统。项目设计之初面临了用地紧张的困难,且根据整体规划,该项目地块后续还将投入更多配套项目建设,因此泵站必须满足分期建设各阶段的水处理容量需求。
格兰富为该项目提供了多筒并联预制泵站PPS®解决方案,用于收集处理水魔方水上乐园及其周边1平方公里内的雨水,泵站的全地埋设计与园区的生态化环境完美融合。同时该方案根据区域开发的进程按需建设,在满足近期流量的情况下,可以缓建或不建后期工程,降低初始投资,从而达到资源的优化利用。
四川西昌邛海湿地公园排涝泵站
作为中国最大的城市湿地,邛海湿地公园位于四川省西昌市,于2010年正式启动恢复工程,其中泵站的选择与施工尤为重要,公园内所有的排水泵站工程必须与湿地景观相协调;此外,邛海湿地地下水位高,管道填埋的深度有限,泵站基坑开挖难度非常大。
格兰富提供的预制泵站PPS®雨水泵站设置在邛海湿地公园绿化带内,与公园环境融为一体,实现了泵站工程与环境景观的完美统一。PPS®基坑直径小,不仅节约了土建成本,更解决了湿地公园开挖难度大、降水难度大的问题;控制系统便捷智能,很好地满足了邛海湿地工程在技术、环境等各方面的需求。