研究与见解
压力保持泵
保压系统是用于保持恒定静压的系统,用于加热和冷却系统,确保连续运行。 这不仅仅可以通过多种方式实现。
在由锅炉提供的较小的加热系统中,可使用开放式膨胀容器实现恒定静压。 该容器放置在系统的最高点。 由此产生了一个与物理高度相对应的静压。
在较小的封闭系统中,可以通过预加压膨胀容器实现恒定静压。 由于所需的体积较大,在较大的系统中使用预先加压的膨胀容器将不方便。
因此,在大型系统中使用压力保持系统。 它们可以包含一个压力膨胀容器,带有连接的压缩机或压力保持泵。 压缩机或压缩机可以自动调节泵的压力,确保系统中维持正确的静压力。
一台泵的压力保持系统由串联的一台或多台泵组成。 泵可配备速度调节器,例如变频器,以保持系统内的正确压力。 在这种情况下,不需要压力膨胀水箱,因为水泵本身可以调节压力。
使用定速泵的压力保持系统优于使用膨胀容器的系统。 在后者的情况下,维持恒定流量的恒速泵会在泵启动和停止时引起压力波动。 此外,压力保持系统由于没有膨胀容器,因此需要的物理空间也较小。
增压水箱与保压泵结合可以用于排出工艺用水中的空气。 少量的水被注入容器中,该容器不会被加压。 当压力下降到大气压力时,大部分空气被释放。 持压泵将相近量的水泵送回系统,以维持系统所需的压力。
Grundfos循环泵系列可带或不带变速控制,非常适合作为保压泵。