在当今的环境中,我们的生活正变得越来越数字化,我们对数字化的依赖也日益加深。这种依赖使得数据中心变得至关重要。
数据中心是工业设施,其规模通常相当于50多个足球场,容纳了大量人员和复杂系统。
与我们的世界一样,数据中心同样面临着缺水的问题
数据中心带来的主要挑战之一是其用水量巨大,其中大部分用于冷却。平均而言,数据中心每天的用水量约为300万至500万加仑。换个角度看,这相当于一个拥有约5万人口的城市每天的用水量!
但为何它们要消耗如此多的水呢?我们已经提到过,如今的环境正变得越来越数字化,这意味着数据中心的规模在不断扩大。然而,这不仅仅是规模的问题,还因为它们所包含的系统,比如冷却塔、冷水机组、泵、管道和热交换器,所有这些都需要大量的水资源供应。
但我们不能总是指望有充足的水资源供应。水资源短缺是一个全球性问题,这早已不是秘密,据联合国统计,约有20亿人生活在水资源紧张的国家。造成这一问题的主要原因之一是气候变化,它加剧了干旱,减少了水资源。此外,水资源管理不善和基础设施故障也起到了很大的作用,尤其是在城市地区。
尽管这一问题的严重性因国家和地区的不同而有所差异,但联合国警告称,到2050年,全球可能有一半人口将面临水资源短缺问题,这凸显了可持续用水实践和基础设施改进的紧迫性。而这就是格兰富发挥作用的地方。
推动高效水处理的边界
鉴于气候变化的性质以及未来十年冷却需求预计将增长三倍,数据中心亟需高效的水处理解决方案。
而格兰富的水处理解决方案能够真正带来不同,这些解决方案不仅能够节水,还能带来经济和环境效益,提高系统效率并降低健康风险。
通过去除颗粒物和矿物质,这些解决方案优化了热传递,减少了冷却系统所需的用水量。而减少了用水量意味着泵及相关设备的能耗也相应降低。此外,冷却流程排污水的化学质量也得到了改善,从而能够在系统内得到更多的利用。
对于数据中心而言,水的回用才是真正的关键所在,因为它能让数据中心的运营更具可持续性,这无疑是朝着缓解全球水资源短缺问题这一共同目标所迈出的重要一步。
经久耐用,专为节能而设计
在最近的一个数据中心项目中,格兰富深度参与了数据中心园区的设计与实施。我们迅速交付了一套专门针对该数据中心冷却应用而设计的系统。
通过优化水质,我们帮助防止系统中产生结垢、生物膜和腐蚀,有可能将数据中心冷却设备的使用寿命延长20至30年。不仅如此,这种系统的节水和节能特性有可能节省多达20%的用水量,而由于解决方案具备了耐用、高效和可靠等特点,运营费用也可降低多达20%。
有明确的证据表明,有了合适的水处理方案以及对水的多用途回用的高度重视,数据中心可以实现显著的节水和节能。通过水的回用,数据中心的冷却流程实现了完全循环,从而可以节省数千甚至数百万加仑的水。
泵是水处理系统的重要组成部分,但它们本身并不能直接减少用水量。不过,诸如格兰富MAGNA和TPE解决方案之类的变速泵能够大幅降低能耗成本。
一旦这些高效的泵解决方案与先进的控制系统相结合,并集成到您的水处理系统中的单个装置中,就能带来惊人的效益。它能让您在节能的同时实现节水。而我们都清楚,节能和节水就等于是省钱。
每一滴水都很珍贵……这一点对我们来说恒久不变
2020年至2024年间,格兰富在水处理领域进行了四次收购,所有这些收购都为我们打造格兰富欧洲水处理业务添砖加瓦,也突显了为数据中心等行业提供完整水处理解决方案的重要性。
格兰富欧洲水处理业务负责人Francesco Magri在2024年表示:“如今,我们比以往任何时候都更需要谨慎地处理、使用和回用水资源。”那么,我们如何将这种热情、情绪和雄心应用到数据中心的水处理工作中呢?
如今,我们比以往任何时候都更需要谨慎地处理、使用和回用水资源。
作为一家全球性的公司以及水管理解决方案领域的专家,格兰富有幸在全球各地的数据中心实施水处理项目。由于各地水质不同,能够参与如此众多的项目恰恰证明了我们的水处理解决方案能够满足不同市场的需求。例如,有些地区的水质较差,容易导致结垢和腐蚀,而有些地区则能够实现水的即时回用,从而实现 30%至80%的节水效果。
鉴于全球水资源短缺问题日益严峻,可持续发展和水资源回用已经势在必行。云服务和数据存储需求的不断增长,以及水资源紧张地区为实现高效用水而面临的日益严格的审查和压力,更突显了水资源回用的重要性。
在认清并接受这一现实之后,继续在水处理领域创新已成为我们征程中的关键一环,我们将不断探寻新的方法来对水资源进行回用,并证明“点滴皆可为”。