研究与见解
水锤
水锤现象是与水的不可压缩性相关的破坏性力。 现象通常在填充空管道或快速关闭阀门时发生。 它常常导致管道噪音,甚至破坏管道,阀门等。
通过水管的水锤脉冲是指闭合系统中水迅速改变动量时产生的突然压力累积。
由于水几乎是不可压缩的,所以如果阀门突然关闭,移动的水的能量无处可走。 这可能会产生压力波,使管道承受压力,产生噪音,在某些情况下会破坏管道。
噪音
在高大的建筑里,水锤作用常常会成为问题,因为大地测量的差异往往需要在堆积阶段需要较高的压力和流速。 在商业建筑中,噪音通常是一个重要问题,从这个角度来看,避免水锤作用非常重要。
减少阀门损坏
当阀门在管道系统(如电磁阀)中快速关闭时,水锤会成为风险。 止回阀通常用于避免冲击到泵,从而将泵的损坏风险降到最低。 在某些电磁阀上,关闭时间会延长,从而降低了水锤效应。
在需要快速关闭阀门的应用中,可以使用特殊的减震器。 隔膜水箱也能帮助抑制水锤作用。
缓慢压力形成
当注满空管道系统时,水锤也会成为风险。 水锤效果在管道充满时出现,液体突然停止流动。 为避免这种情况,缓慢灌满系统并让压力在较长时间段内累积可能是有利的。 有些增压系统具有增压功能,可进行预编程,将水锤现象的风险降至最低。
泵控制器中的格兰富软压力累积功能可将水锤作用和管道系统潜在损坏的风险降至最低。