工艺水的理化稳定性是数据中心运行可行性与可持续性的基石。严格管控朗格利尔饱和指数(LSI)对于抑制生物膜和水垢的形成至关重要。由于这些沉积物的导热系数较低,它们会成为关键的隔热屏障,从而降低PUE(电能利用效率)。
通过尽可能提高浓缩倍数(COC)以及整合替代性水源,可有效降低WUE(水资源利用效率)并避免因不合规而产生的经济责任。向数据驱动型水处理模式转型,不仅是资产保全措施,更是保障标定热力学效率、维持基础设施运营成本(OpEx)竞争力的工程刚需。
简介
工艺用水的精细处理对于保障工业热力系统的热力学稳定性和结构完整性至关重要。无机物沉积、腐蚀以及生物膜会形成热屏障,从而降低整体传热系数并增加流体的热阻。若缺乏物理化学调控和微生物控制方案,系统将在超过设计点的工况下运行,导致能效损失、运营成本上升,并加速资产老化。相反,合理的化学稳定处理和系统的微生物控制能够最大限度提升传热系数,提高运行可靠性,并延长关键部件的使用寿命。
在数据中心基础设施中的战略重要性
数据中心的热架构设计取决于基础设施规模、气候条件限制以及当地的温湿度曲线。这些变量共同决定了冷却拓扑结构——从混合蒸发系统到直接芯片冷却方案——并由此确立了所需的流量工况和处理技术。超大规模数据中心优先考虑冗余设计和流量优化,而边缘/微型数据中心则侧重于简化运维和尽可能减少用水。无论哪种场景,物理化学稳定都是抑制腐蚀和生物过程的必要技术手段,也是保持热交换器额定热效率与结构完整性的决定性因素。
可持续性指标与资源效率:PUE与QUE
数据中心的环境绩效通过两项可持续性与效率指标进行评估:
电能利用效率(PUE):总电力负荷与关键信息技术(IT)负荷之间的比率。
PUE = P总 / P_IT
该指标反映了基础设施的电力效率,数值越接近1(介于1.1至1.6之间),表明热管理优化程度越高。
水资源利用效率(WUE):
该比率量化了设施的水资源消耗强度(L/kWh)。在水资源短缺的情况下,战略趋势是转而采用风冷或干冷系统。虽然由于耗电量增加,这些拓扑结构可能导致PUE显著上升,但它们能够大幅降低WUE,并在无需耗水的架构中趋近于WUE=0的理论极限。
WUE = 年耗水量 / 年IT能耗
降低PUE和WUE的进阶策略
在传统化学调节之外,要显著降低PUE和WUE指标,需要基于两大战略支柱进行系统性资源管理:
水源多样化: 通过整合替代水源(如雨水、河水、海水或经处理的污废水(灰水)),减少对市政饮用水的依赖。利用这些水源需要严格的预处理和超滤方案,以去除特定污染物,保护热交换器的热力学完整性。
尽可能提高浓缩倍数(COC):蒸发系统的用水效率由排污水的盐度与补水盐度之比决定。通过先进的化学处理或对补水进行部分脱盐处理来提高浓缩倍数,可大幅减少排污水量和总用水需求。在无矿物质沉淀的情况下实现高浓缩倍数运行所需的化学计量平衡,是在保持能效(PUE)的同时尽可能降低WUE的决定性因素。
图1. 带冷却塔的一般冷却系统。
热阻的定量评估
朗格利尔饱和指数(LSI)
朗格利尔饱和指数是一种用于预测系统出现结垢或腐蚀的热力学趋势的指标:
LSI = pH - Pha
解读:
LSI > 0 :过饱和状态——具有形成水垢的倾向。
LSI < 0 :不饱和状态——具有腐蚀的倾向。
图2. 传热过程中的隔热层:1-结垢,2-腐蚀产物,3-微生物滋生,4-污泥。
结垢是指由于矿物质或生物物质沉积而在换热表面产生附加的热阻,这会降低系统的有效导热系数。这种现象就像形成了一个隔热层,逐步削弱传热效率,进而影响设施的整体性能。铜的导热系数很高,约为390 W/(m·K),而碳酸钙沉积物的导热系数则要低得多,仅为2.2至2.9 W/(m·K)。更为关键的是生物膜,其导热系数仅为0.5至0.6 W/(m·K),这意味着其隔热性能约为矿物水垢的四倍。因此,极薄的生物层所造成的热损失可与更厚的矿物沉积层相当,这凸显了严格的微生物控制对于维持系统热效率的重要性。沉积风险及运行效率低下的验证需要综合多参数分析。通过关键变量(pH值、温度、钙硬度、碱度和电导率)的化学计量关联,可以计算出朗格利尔饱和指数(LSI)。这种预测模型对于平衡饱和趋势(结垢 vs. 腐蚀)至关重要,有助于优化浓缩倍数和化学投加量,从而最大限度地减少对PUE和WUE指标的不利影响。
结论
基于科学原理的水处理方案,可在化学、微生物和运行参数之间建立起动态平衡。通过将PUE和WUE指标的优化与LSI建模及数据驱动的水化学分析控制相结合,数据中心管理人员能够显著降低水和能源的消耗。同时,该方法还能确保冷却资产的热完整性及长期运行可靠性。格兰富提供尖端技术,用于对此类基础设施进行精准诊断和系统优化。
资料来源:
- ASHRAE技术委员会9.9;《数据处理环境热指南》
- Langelier, W. F. (1936);《防腐水处理的分析控制》
- 《水和污废水标准检验法》(APHA/AWWA/WEF)
- Kazi, S.N.,“传热表面污垢”,载于《传热——理论分析、实验研究与工业系统》,InTechOpen,2011 年
- 《数据中心用水效率:WUE指标为何重要》