文章

最大限度延长半导体OEM和晶圆制造厂的正常运行时间

获得顶级性能,最大限度延长半导体生产正常运行时间

想要确保半导体生产的正常运行时间最大化?了解智能、高质量的泵送解决方案如何助您一臂之力。

选择合适的合作伙伴,让半导体制造更上一层楼

全球对半导体的需求持续增长,在这个不必要的停机时间成本极高的行业中,您需要一个能让您的生产保持同步的合作伙伴。

半导体制造拥有超过 10001 个独立步骤,是世界上最复杂的流程之一。即使是轻微的中断也会造成延误或故障,每年的用水量高达 2640 亿加仑(约9993亿升)2

老旧的系统和组件还可能因意外的维护或组件更换而导致不可预见的停机。

格兰富致力于成为您值得信赖的合作伙伴。我们提供智能、优质的泵送解决方案,确保所有生产步骤的平稳运行。为此,我们与您密切合作,了解您所面临的具体挑战,并根据您的确切需求量身定制泵送解决方案。

减少停机时间,提高可靠性

精确性至关重要:只要运行效率稍低于峰值,每年就会损失大量的水。但有效的水资源管理并不仅仅是节约。取水和运输成本不断上升,因此财务方面的问题不容小觑

智能控制系统可根据实时需求自动调节水压和流量,从而优化生产过程中每一步的用水量。

案例还显示,智能系统可消除多达 75% 的计划外服务停机3。这一点尤为重要,因为目前使用的泵有 90% 都过大4 ,这往往会导致效率低下和潜在的系统损坏,从而中断运行。

减少系统压力还能延长系统的使用寿命,如果您的智能泵解决方案质量上乘、经久耐用,那么您就能为未来的运营做好准备。

为半导体制造量身定制的智能、高品质泵送解决方案

我们的智能化高品质泵送解决方案旨在通过反渗透等水处理工艺提供卓越的水质,并确保系统的完整性和效率不受影响。事实上,我们曾帮助客户在反渗透系统中节省多达 70% 的能源5

变频驱动器集成在从端吸泵、多级泵到定量泵的所有设备中,可根据当前需求对运行进行微调。传感器和远程管理工具提供了重要的数据和控制能力,可对系统条件的任何变化进行精确调整和即时响应,从而显著提高能效。

例如,格兰富 MGE 电机达到了 IE5 效率等级,与 IE3 电机相比,通常可节能 10%,投资回收期缩短 25%6

为确保采用整体系统方法,液位和多泵控制可确保多台泵实现最佳运行,从而提高整个水管理流程的可靠性和效率。我们的解决方案还能对您的生产过程进行端到端监控,并提供最新的诊断数据。

从全面的初步设计和安装到持续的支持服务,我们始终与您在一起。我们认为,确保您的系统始终处于最佳运行状态非常重要。因此,我们的专业服务团队积极主动地维护您的运营效率,最大限度地减少意外维护,最大限度地延长正常运行时间。

下载我们的手册,探索我们量身定制的可配置智能泵系统,它们能够帮助您减少水和能源的使用,并保持完整的生产可靠性和性能。

想了解更多关于半导体行业的信息吗?

格兰富深知半导体制造流程的用水情况。我们的专业知识使我们能够解决不同应用领域中的关键问题,例如水处理、冷却、废水处理和水的再利用。

了解整个流程,掌握如何利用相关解决方案优化您的系统。

不是你的专业领域?

探索工业OEM和系统制造商

了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。

您是否已经为未来做好了准备?

您现在就可以开启通向“更高水平性能”和“下一代可持续性”的未来之旅。与我们预约一次会谈,探讨如何让您的业务更上一层楼。