学习
“NEW”世代数字计量泵:精准投加,滴滴安全!
您是否长期受困于水厂药剂投加设备不稳定、投加量不均衡等难题?
对于各类关键药剂投加工序,精准投加与可靠运行是硬性核心。一方面保障水处理出水达标、整套系统稳定不间断运行;另一方面严控药剂耗用,实现药剂损耗最小化。
全新一代药剂投加解决方案现已面世,帮您扫除所有运维痛点:
- 计量泵意外停机,带来繁重运维压力
- 计量泵结构复杂,安装调试难度高
- 计量泵使用寿命短
- 处置高危药剂时需手动接触泵体,存在作业安全风险
- 药剂耗材的运营开支逐年攀升
- 运维人员需要频繁开展非必要的现场上门巡检
“NEW”世代数字计量泵
操控便捷 - 水泵操控大升级
全新仪表板界面搭配升级后的高精度旋钮,大幅提升就地操作体验。凭借内置蓝牙连接手机,借助Grundfos GO轻松实现无接触便捷设置。全系标配Modbus通信接口,可无缝对接SCADA系统, 为远程无线监控开辟无限可能。
精确投加 - 保障药剂投加安全可靠
采用步进电机驱动,提供宽调节比的同时确保投加精度。此外,还可选配流量控制监测(FCM)功能,全面监测投加过程,迅速定位系统故障点,确保整个药剂投加过程安全可靠。
耐用易修 - 全方面优化运维成本
水泵结构设计引入模块化理念,将其划分为多个独立模块。此举不仅有效延长水泵使用寿命,还充分兼顾维修便利性,让用户在使用和维护过程中更加省心省力,全方位优化运维成本。