文章
分散式区域供热系统的优势
典型的区域供热管网通常采用一个中央产能厂进行设计和运营。但是在城市中,不同的区域需要不同的温度。通过分散供应,可以根据需求调节温度和压力。观看视频,了解这如何帮助打造更高效的系统,并促进整合可再生能源。
目前的区域供热和供冷系统不够智能
区域供热和供冷已成为世界上最受欢迎的系统之一,但要挖掘其巨大潜力,我们需要采取智能化的方式。
如今,区域供热管网通常采用一个中央产能厂向整个城市供热的设计,城市中不同的区域(包括工业区、商业区和居民区)都接收相同的高温热水。
这种方法的的问题在于这些区域对温度和压力有不同的需求。
与其仅拥有一个中央供应系统,我们可以采用分散式供应,这样,可以根据需求调整温度和压力,从而形成更高效的系统。
较低的温度有助于整合可再生能源和过剩能源
智能且更具可持续性的第四代区域供热系统最重要的特征之一是低温供水。
如今,中央工厂的供水温度通常为90°C,但采用分散式供应和低温区域系统后,这一温度可以降至仅 50°C。
在降低管网温度时,可以减少通过管道的热损失和管道上的热应力,同时提高容量,并减少泄漏。
总体而言,减少了对水进行加热所需的能源,从而降低成本和减少二氧化碳排放。低温供水系统使区域供热公司能够整合更多的可再生能源,如地热能,同时提高了太阳能集热器、风能和工业过程余热等的效率。
尤其是余热,具有巨大的潜力。在丹麦,污水产生的余热足以满足全国区域供热需求的 20% 以上;在欧洲,通过节约热能可以减少约 40% 的总热能需求。
支持供应安全的灵活解决方案
分散式和智能化区域供热的另一个好处是供应安全。
近年来,地缘政治紧张局势和逐步淘汰化石燃料的需求提高了人们对能源安全供应的认识。显然,即使细微的干扰也会降低人们的安全感和舒适度。
与其他供热解决方案相比,区域供热的主要优点之一是可以使用多种不同类型的燃料。区域供热可以同时处理不同的能源,产能非常灵活,最终提高了供应安全性和产能效率。
这意味着,区域供热网络不受限制于使用煤炭、石油或天然气等单一类型的燃料,避免消费者受到价格波动的影响,就像我们在乌克兰战争和新冠疫情中所看到的那样。如果一种能源发生故障,可以使用替代方案,区域供热公用公司可以随时选择最便宜的能源,从而降低成本。
区域供热还可以实现热能的储存,包括日常储存和季节性储存。这意味着区域供热网络更能抵御特定能源板块的不良影响。
阅读有关区域供热如何通过整合可再生能源和降低成本来提高供热\冷管网效率、安全性和灵活性的文章和用例。
探索智能高效的泵解决方案,助力优化当今及未来的区域供热系统性能。
想要了解更多有关区域供热的信息?
如需了解有关提供区域供热服务的更多信息,请立即联系我们的技术专家。