文章

为什么当今的供暖和供冷系统必须变革

供暖与供冷已占据全球能源消耗的巨大份额,随着人们对舒适居住环境的需求不断增长,能源使用难以减缓,这使得全球升温控制在2摄氏度以内的目标愈发遥不可及。观看视频,了解区域供热和供冷如何帮助我们的建筑物可持续地保持舒适。

对供热和供冷不断增长的需求要求提高能源效率。

将全球变暖限制在 2°C 以内将是一项艰巨的任务,更不用说实现《巴黎协定》中 1.5°C 的目标了。当建筑已经占全球能源消耗的 40%,且仅供冷需求预计到 2050 年将增长两倍以上时,我们如何平衡舒适性与可持续性?

为满足当今的需求并确保为明天的挑战做好准备,我们需要可持续的创新,还需要提高能源效率。

区域供热和供冷将在实现管网优化以及整合目前被浪费的可再生能源和过剩能源方面发挥重要作用。但前提是正确的设计和运行。

当今供热和供冷系统面临的挑战

如今的区域供热和供冷系统不能始终高效地设计和运行,常常受到热量和压力损失以及热量分布不均等问题的困扰。

这主要是因为,这些系统以设定点运行,为需求最高的建筑提供服务,这意味着能源消耗最大的用户决定了整个管网的运营方式。温度越高,系统的能效和性能就越低,这最终会导致热量分布不均和大量热损失。

当今区域供热的另一个关键问题是仍然高度依赖化石燃料。如今,欧洲 75% 的供热仍依赖于化石燃料。从全球范围来看,情况甚至更糟,2022 年 90% 的区域供热仍依赖化石燃料。

许多区域供热和供冷公用事业公司已经开始将更可持续的能源整合到管网中,包括来自数据中心或污水处理设施的余热以及风能和太阳能等可再生能源,但我们还远未实现这一目标。为真正释放区域供热和供冷的潜力,我们需要摒弃供热系统中的孤岛思维。

预计全球气温将超过已设定的两度升温限制。

欧洲 75% 的供热依赖于化石燃料。通过区域供热系统,我们可以回收利用剩余能源。

区域供热的可再生和安全潜力

可再生能源在全球区域供热供应中仅占 5%,但情况正在发生变化。在中国、德国、丹麦和法国等市场的带领下,全球区域供热和供冷领域的可再生能源消费预计将增长 40% 以上。 

使用智能解决方案设计和运营区域供热和供冷管网可以打造低温区,并降低热需求。

因此,我们可以扩展管网,并整合各种能源:地热能、太阳能和风力发电等可再生能源;另一方面,可以整合垃圾焚烧、工业过程和数据中心产生的余热等富余能源,而这些能源目前在很大程度上都被浪费了。

区域供热的另一个好处是供应安全。通过整合太阳能和余热等能源,区域供热不再局限于使用煤炭或石油等单一燃料,这可以避免终端用户受到价格波动或供应短缺的影响。

阅读有关区域供热如何通过整合可再生能源和降低成本来提高供热\冷管网效率、安全性和灵活性的文章和用例。

探索智能高效的泵解决方案,助力优化当今及未来的区域供热系统性能。

想要了解更多有关区域供热的信息?

如需了解有关提供区域供热服务的更多信息,请立即联系我们的技术专家。