为何预制化解决方案是大势所趋
随着数据中心行业的迅速发展,效率、速度和可扩展性等因素变得愈发重要。因此,与传统的现场施工相比,预制化解决方案被视为用于数据中心建设的一个颇具吸引力的替代方案。在本文中,我们将探讨其中的原因。
由于近年来对数据存储的需求急剧上升,数字化的兴起已经并将继续对数据中心产生直接影响。因此,数据中心行业的创新至关重要,而诸如预制化解决方案之类的创新正是在此背景下应运而生:
对我们而言,未来的方向已十分明确——模块化是发展之道
“通过从现场定制安装转而采用工厂预制的模块化系统,数据中心拥有者在标准化现场集成的道路上迈进了一大步。他们将受益于更高的可预测性、更低的成本和更快的实施速度,这将使组织在不断变化的数字环境中保持竞争力。对我们而言,未来的方向已十分明确——模块化是发展之道”
成本优势只是预制化解决方案能够带来的诸多好处之一。我们一共总结出了六大益处。
下面就为大家详细介绍一下。
为数据中心部署预制化解决方案的六大理由
了解格兰富预制化解决方案
既然我们已经给您列举了为数据中心部署预制化解决方案的六大理由,那么接下来,我们当然要为您介绍一下我们自己的DELTA模块化系统。
我们的DELTA系列模块化系统专为数据中心内的多种应用而设计,包括暖通空调、增压、水处理和污水处理。
得益于我们DELTA系列的模块化设计,您将告别传统系统在逐件设计以及物流方面的诸多麻烦。DELTA消除了现场施工的不确定性,让您能够安心开展业务,同时降低受伤、延误和返工的风险。
“我们的预制化解决方案可灵活集成至新建或改造项目,支持数据中心实现稳定冷却性能。我们具备在桑德兰、中国和印度的工厂生产预制模块的能力,并计划在更多地区建立相应的生产设施。整个生产流程采用端到端管理方法,旨在提升系统的运行效率、节能表现与质量一致性。”Gabriel Companis说道。
如果您想深入了解我们DELTA系列模块化系统,请阅读此案例研究,了解我们的解决方案是如何帮助客户优化其数据中心的。
面向未来的可持续选择
数据中心在提高能源效率和减少环境影响方面所面临的压力与日俱增,而与传统的现场施工方式相比,预制化解决方案更具可持续性。
这些工厂预制的模块只有在必要时才会以高性能运行,因此Gabriel Companis坚信它们将让数据中心变得更环保、更节能。
“为数据中心部署预制化模块能够大幅提高冷却效率。随着行业继续采用这些模块化解决方案,我确信预制化系统将在下一代高性能数据中心中发挥关键作用。而且我相信,我们能够在这一发展过程中扮演重要的角色——尤其是有了我们的DELTA系列产品,”他说道。