学习

告别氯气 老城区水厂焕新升级

丹阳地处江苏南部长江沿岸,是一座拥有近 100 万人口的 县级市。这里产业特色鲜明,经济发达,是全国百强县(市) 之一。 要养育这座充满丰富生产力的城市,需要安全稳定,高效清洁的自来水供应。丹阳的水源取自长江,由丹阳水务集 团下的两座水厂进行处理净化后供应给全市城乡居民,其 中长湾水厂每天产水量 20 万吨,善巷水厂每天产水量 10 万吨。

一墙之隔,水厂安全保障刻不容缓

告别氯气 老城区水厂焕新升级多年来,丹阳的两座水厂都使用传统液氯投加进行自来水 消毒,这种方式不论在日常储存还是投加操作上,都有一 定的安全风险。液氯作为危险化学品,一直受到政府安保部门的重点监管。随着城市化发展,水厂周边居民小区数量增多,比如善巷水厂建成时间早,因此和距离最近的小区仅有一墙之隔,水务集团及当地水厂承担的安全责任也越来越重。为了切实加强城市供水安全保障体系建设,保 障城市供水和居民用水安全,2021 年年中,丹阳水务集团 开始对两座水厂的消毒方式进行升级改造。

丹阳水务集团供水公司经理吴鑫表示:“ 由于液氯是高危剧毒化学品,稍有不慎即会酿成重大安全事故。市区两个水厂每天二十余万吨水需要消毒,液氯的投加量也非常 大。由于水厂建设时间较早,随着城市发展,水厂周边已是高密度居民小区,所以液氯一旦发生泄漏,后果不堪设想。 另外,由于我们水厂的原水是长江中层水,四季的水质变 化较大,所以药剂投加的精确控制也很关键;以上两个因素使得我们原来的液氯消毒工艺已经很难适应生产要求, 升级改造刻不容缓。 ” 

 

精准高效的消毒解决方案

为了消除液氯这一重大危险源,同时控制整体消毒成本, 水厂负责人决定使用成品次氯酸钠溶液投加的方案。“ 我 们了解了周边城市类似的升级方案,也做了很多调研,最终选择了格兰富。一方面,格兰富的这套精准投加数字泵 是业内最早的产品之一,技术过硬。另一方面,我们和格兰 富在过去有着多年合作,他们的服务值得信赖。“ 吴鑫表示。 与传统机械泵不同,格兰富数字计量泵 DDA200 系列采用 永磁电机驱动,可满冲程运行,减小累计投加误差,高精度的投加不仅节省药剂,且降低运行成本。同时,其宽泛的调 节比,高度适应昼夜更替及日常水量水质的波动变化,包 括长江水质特有的季节性变化等特性,实现药剂使用的优 化。此外,内部设计采用双层隔膜,有效降低了泄漏风险。 水厂厂长管新伟说:“ 格兰富这套数字计量泵让我印象 最深的是,体积很小、占地少,升级改造对我们的加药间的空间布局上没有任何负担;数字泵的投加更加精准,而且效率高。从长远来看,可以大大节省药耗,提高整体运行效 率,降低我们水厂的运维成本与人力成本。另外,在供水环 节,尤其是在我们供水厂,碳排放往往产生在如水质净化、 自来水输送等环节。因此,能够精准地知道我们投加了多 少药剂,对于我们做好节能减排规划有着重要的意义。”

社区与水厂的双赢

丹阳市两座水厂的 8 套次氯酸钠投加装置于 2021 年 9 月开始试运行。截至目前,运行稳定可靠。 消除了液氯相关风险,吴鑫对这套解决方案非常满意。“ 格 兰富的数字计量泵配合次氯酸钠溶液投加,有效降低了因 重大危险源造成的环境安全风险,不仅为水厂的稳定运行 保驾护航,还为周边居民带来了更加安心的生活环境。同 时,这套设备也提升了居民的用水体验,从喝上水,到喝好 水,精准投加功不可没。” 此次丹阳善巷和长湾水厂消毒设备的成功升级改造对于 当地具有良好的示范效应。在快速城镇化的背景下,有许 多原本位置偏远的水厂越来越临近居民区,升级消毒方 式,采用更精准的投加,既能降低安全风险,又能提升水 质,实现社区和水厂的双赢。

我们如何为您提供帮助?

无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。