常见问题

问: ALPHA GO 显示 E1 故障码代表什么?该如何解决?

答:

ALPHA GO 系列循环泵(包括 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO)显示 E1 故障码,表明水泵发生堵塞。此时,红色 LED 警示灯将亮起,提示报警,需要立即处理。ALPHA2 GO 将把此次报警记录至事件日志,Grundfos GO 中显示代码51。

故障原因:

  • 水泵内部积聚了沉积物或杂质,导致转子无法转动。
  • 长期系统污染或水质不佳可能导致堵塞。

解决方法:

仅限专业技术人员处理水泵堵塞问题。

  1. 切断水泵电源
  2. 拆下泵头
  3. 清除堵塞杂物

重要提示:仅限专业技术人员处理水泵堵塞问题。如果您未接受过相关培训,请联系格兰富服务部(400-920-6655)寻求帮助。

更多信息:

如需了解更多信息,请参阅 Ecademy 中的“ ALPHA GO 警告与报警章节,或访问 ALPHA2 GO 产品页面