常见问题

问: ALPHA GO 循环泵显示 E2 故障码代表什么?如何解决?

答:

ALPHA GO 循环泵(包括 ALPHA1 GO 和 ALPHA2 GO)E2 故障码在运行中亮起表示电压不足。这意味着水泵检测到电压偏低,但仍可继续运行。

注意,黄色的 LED 警示灯发出警告,表示水泵可运行,但未处于最佳工作状态。ALPHA2 GO 会将此警告记录至事件日志,并将在 Grundfos GO 中显示代码40。

为什么会发生这种情况?

  • 电源电压低于额定范围
  • 电网中的临时波动

解决方法:

  1. 检查电源,确保其符合额定电压
  2. 如果电压持续过低,请联系电工或您的供电局

提示:出现该告警时水泵仍会继续运转,因此并非每次都需要立即处置;若故障持续存在,或造成系统运行效率下降,需及时处理。

更多信息:

如需了解更多信息,请参阅 Ecademy 中的“ ALPHA GO 警告与报警章节,或访问 ALPHA2 GO 产品页面