我们提供多种服务来优化您的配置,帮助您降低可高达80%的能耗。我们致力于更智能、更高效的解决方案,确保您拥有舒适的环境,并大幅减少计划外停机。
60秒轻松了解如何优化建筑能效
观看60秒视频,了解如何节约能耗、降低成本并提高日常运营水平,同时打造更加舒适、可靠的环境。我们的四项主要服务向您展示如何:
- 体验值得信赖的日常运营
- 大幅提升建筑能效
- 通过能源审计服务保证长期性能
- 致力于为未来的运营保驾护航
保持商业建筑高性能运行的四种方法
了解格兰富作为您致力于长期优化商业建筑泵送系统的合作伙伴,提供的全方位后市场服务和先进技术。
体验值得信赖的日常运营
获得全方位服务,保持系统的高效和优化。享受可靠的组件检修和定期检查,以提高系统的稳定性,防止意外故障。
大幅提升建筑能效
能源消耗对建筑的总体拥有成本 (TCO) 和可持续发展有很大的影响。我们将向您展示新旧建筑如何从系统优化和设备更换中获益。
通过能源审计服务保证长期性能
我们的数字化工具可实时监控并全面覆盖所有部件,有效简化和改善水泵系统。通过预测性维护服务,您可以大幅减少意外停机时间,延长设备使用寿命,并降低能耗。
致力于为未来的运营保驾护航
商业建筑的维护成本高昂。因此,我们始终首先深入了解您的运营,从而为您提供持续支持,超越您的能效目标。
探索建筑的3D生命周期
查看格兰富全面的后市场解决方案如何贯穿建筑生命周期的各个阶段
遵循建筑的生命周期进行管理是确保长期性能、效率与可持续性的关键。从前期规划、设备安装到后期运营及更新改造,任一阶段都不容忽视。
我们的后市场团队全程为您提供支持。了解我们如何助您在每一步做出更明智的决策。
规划
在改造或新建建筑项目中,我们的服务能显著优化暖通空调、增压和废水系统的整体性能。通过实现更高水平的能效,助您大幅降低建筑的二氧化碳排放并最大限度减少环境影响。
在规划阶段,格兰富专家将为您提供专业见解与建议,助您最大限度提升系统性能与能效,同时避免意外停机与维护成本。
我们的能源优化服务会评估您现有系统的能耗,并提供详细的优化分析报告。通过泵体上安装的传感器进行定期评估,确保持续保持峰值性能,而设备更新计划则能帮助您将老旧设备升级为节能解决方案。
能源检查
探索节能机会
通过格兰富能源检查分析泵铭牌数据,我们将为您呈现设备全生命周期成本、能耗及二氧化碳排放的全面评估,助您降低运营成本并优化泵效率。
您将获得兼顾环保效益与财务收益的优化方案,助您快速、简单地掌控运营成本。
高级能源检查
深入挖掘您的节能潜力
通过格兰富高级能源检查,我们可以分析您的泵的实际运行数据,为您提供泵生命周期成本、能耗和二氧化碳排放的详细情况,从而确保可靠性并减少停机时间。
您将收到详细的优化建议,助您改善环境足迹,提升财务效益。这是快速、简单地掌控运营成本的绝佳途径。
能源审计
基于事实的优化
通过格兰富能源审计,根据确凿的事实确定过度能耗。该诊断工具通过我们在您系统中安装的一系列传感器进行长期现场测量。
由格兰富认证的能源审计师将对数据进行分析,然后为您提供一份报告:将现有设施与推荐的替代方案进行对比,详细说明可实现的节省、二氧化碳减排量及投资回报时间。
健康检查
让建筑泵系统变得更可靠、更节能。
格兰富健康检查为您评估建筑泵系统的重要指标。通过对现有设备进行全面诊断,我们不仅能够为您提供立竿见影的节能方案,还能为您制定前瞻性的长期计划,助您节省能源,规避意外开支。
我们深入分析泵的使用年限、运行状态及能效,及时发现潜在问题,助您防患于未然。此举将充分释放您现有设备的潜能,优化建筑性能,提升成本效益。
能源检查
探索节能机会
高级能源检查
深入挖掘您的节能潜力
能源审计
基于事实的优化
健康检查
让建筑泵系统变得更可靠、更节能。
构建
在构建阶段,我们将为您提供必要的设备与数字化解决方案,确保所安装系统的可靠性与最优性能。这有助于最大限度减少停机时间,并保障建筑基础设施从初始阶段就得到正确配置。
调试
从第一天起即可实现最佳性能
格兰富调试服务为您提供全面的设施检测。我们的专家将确保系统与泵完美兼容、所有泵均得到正确的安装和校准、保证系统可立即投入运行。无论何种泵系统类型,我们的专家都能完成专业调试,保障系统效率和产能。
Grundfos GO
高效工作,尽在掌中
让泵系统的安装、调试、控制与维护工作变得轻松无忧,效率倍增。
Grundfos GO应用程序整合了一系列专业工具,可连接格兰富智能泵、控制器及电机,实现便捷操控与实时监测。
调试
从第一天起即可实现最佳性能
校准
精确轴校准,提升泵效率
Grundfos GO
高效工作,尽在掌中
运营
在建筑投入运营后,我们的专家团队将通过数字化监控解决方案助您确保系统的长期性能,防止意外故障。通过定制化支持、定期检测与专业咨询服务,我们助您高效管理系统,确保持续平稳运行与最高效率。
Grundfos GO
高效工作,尽在掌中
让泵系统的安装、调试、控制与维护工作变得轻松无忧,效率倍增。
Grundfos GO应用程序整合了一系列专业工具,可连接格兰富智能泵、控制器及电机,实现便捷操控与实时监测。
Grundfos GO
高效工作,尽在掌中
维护和优化
有效维护对建筑系统的寿命与效率至关重要。随着循环经济理念日益普及,我们的先进维护服务不仅能延长设备使用寿命,同时可降低成本与二氧化碳排放。
格兰富预测性维护方案通过提前识别并处理潜在问题,确保持续可靠的系统运行。当需要维修或升级时,我们提供包括节能改造在内的快速高效解决方案,确保系统始终以最佳性能运行。
维护
极致安心
专注于您的核心业务。格兰富全包式维护服务是一套固定价格的全方位维护解决方案,用于管理您的资产服务与维护。
您无需再担忧意外停机或高昂的维护成本。我们将迅速抵达现场解决任何系统故障或问题,且不收取额外费用。
标准服务协议
随时掌握设备运行状况
以固定价格获取可靠性能。格兰富标准服务协议包含由格兰富服务工程师实施的年度检测,全面检查泵、电机、磨损部件及控制系统。
检测结束后,您将获得一份包含泵性能概览及优化建议的报告,这些改进方案将助您实现长期成本节省。
定制服务协议
固定费用,安心保障
主动满足维护需求。基于您现有设备的运行数据、具体应用场景以及泵所涉及流程的关键程度,我们将量身定制服务方案,确保设备持续保持最佳状态。
每次计划服务后,您将收到一份设备状况报告,其中也会注明协议范围外建议进行的调整。
备件
提高系统可靠性
维修
最大限度减少生产停机时间
维护
极致安心
标准服务协议
随时掌握设备运行状况
定制服务协议
固定费用,安心保障
了解能效提升方面的真实成功案例
在格兰富,我们为能够帮助全球企业实现高效和优化的设备配置而感到自豪。通过深入了解您的指标,我们可根据您的需求提供持续、面向未来的支持。
运营和维修服务
该服务让泵送系统保持最佳状态,让您的团队高枕无忧。全面的楼宇覆盖范围和定期检查可确保一切顺利运行并达到最高能效。防止意外故障,大幅延长正常运行时间。
能源审计与优化
该服务可大幅提升能效。我们会评估系统的当前能耗,并提供详细的优化分析。定期评估可确保系统持续保持高水平性能,通过更新过时设备进一步提升系统节能效果。
一同探索商业建筑节能改造
在“系统优化 绿建未来”手册中,您将看到格兰富在商业建筑节能改造中的系统方案和成功案例,无论是是泵、成套设备,还是整体泵房、数字化平台,格兰富帮助建筑实现可持续发展。
联系我们获取节能审计服务
如果您对建筑节能改造方案有兴趣,您所在的城市或省份的格兰富专家将为您提供支持。只需填写如下表格,即可获取免费咨询和专业建议。
Thank you for your request! We will get back to you as soon as possible.
Keep an eye on your inbox, a confirmation email is coming your way!
Click the link in the email to complete the subscription process and you’ll start receiving all the most relevant news and updates from Grundfos. If you don’t complete the sign-up process, you won’t be able to receive our newsletter.
If you’re already subscribed, you will not receive the confirmation email.
Kind regards
Grundfos
高级方案
数字化工具提供泵和系统的实时监测,以发现潜在问题和可能的故障。这种全面的检测可确保安全,降低设备故障风险和维护成本。
服务协议
面向未来的持续支持和专业知识,帮助您实现并超越能效目标。通过格兰富,您可以灵活定制服务,在保持以运营成本为基础的同时,最大限度发挥商业建筑的全面价值。
如果您有任何要求或疑问,请填写表格,我们的专家会尽快回复您。
感谢你的请求!我们会尽快回复您。
有关您的个人数据和权利的更多信息,请参阅我们的隐私声明。