在工业水处理中,保持高水质至关重要。无论是将水作为最终产品的一部分(如饮料),还是用于冷却塔和锅炉作业,想要实现有效的水处理,就需要在各个阶段进行精确的化学加药,以确保最佳效果。

化学加药的重要性往往被低估,这也使得运营很容易受到影响。任何问题,比如轻微的不平衡、调节被延迟,或是未被检测到的波动,都可能产生严重的后果。

采用积极主动的化学加药方法至关重要

等到问题发生后再进行故障排除是一种低效的做法,而且往往需要付出高昂的代价。尤其是考虑到加药不当可能导致的各种问题:

  • 腐蚀、结垢和污染,它们会导致成本高昂的维修、意外停机,甚至缩短设备寿命
  • 水质受到影响,这会导致违反环境法规的情况,并可能被罚款
  • 缺乏实时监测导致监督系统不力,这会使工人身处危险的工作环境中,从而危及他们的安全,也会增加企业的责任和法律风险

依靠定期检查来识别这些问题并不是一种有效的做法。企业应当采取积极主动的方法来管理自身的化学加药流程。而这正是格兰富加药解决方案能够发挥作用的地方。

随时掌握运行情况

通过格兰富智能解决方案,您可以实现远程监测并掌握系统的全方位信息,确保更安全、更高效的水处理。

无论您的格兰富SMART数字加药泵位于何处,它都能在屏幕上提供清晰易读的视觉警告或带有彩色编码指示的警报。即使泵位于狭小的空间或阴暗的角落,其连接功能和多种通信选项也可确保您能够随时了解运行情况。

系统设置和集成

迈向更智能加药的第一步

正确的设置和调试对于确保化学加药系统的有效性至关重要,无论您的系统是独立的,还是集成到诸如SCADA这样的监控系统之中。虽然设置不正确可能不会立即显现出问题,但随着时间的推移,系统效率会变得越来越低,并最终影响整体运行。

格兰富SMART数字加药泵简化了设置流程。您可以使用Grundfos GO应用程序在移动设备上设置所有关键参数,并根据需要随时修改设置。

此外,您还可以通过无缝连接选项实时传输运行数据。我们的泵产品还支持多种工业通信协议,使您能够根据需要从格兰富产品中心下载功能模块。

数据的重要性

将数据转化为有意义的洞察

在当今的数字环境中,收集运行和性能数据已经成为一项最基本的工作。然而,真正的挑战是如何妥善管理和利用大量的数据。许多系统需要安装额外的传感器和复杂的设备才能获取性能信息,这会让操作人员在面对大量原始数据时无所适从。

格兰富SMART数字加药解决方案能够让这一切变得简单,因为它不仅可以轻松收集数据,还可以对其进行解读。我们的泵产品配备了先进的诊断和监测工具,如流量控制监测(FCM),可以在潜在风险升级之前提供实时警报,使您能够根据数据做出决策。

  • 提醒您何时需要对泵进行预防性维护(包括需要订购哪些维护套件),确保您主动进行维护。
  • 通过检测吸入阀泄漏、排放管线损坏以及其它异常情况,防止意外故障,避免系统中断。
  • 通过自动警报防止化学品泄漏和危害,帮助维护系统完好性,并提高工作场所的安全性。
  • 通过访问化学品使用数据,帮助您评估何时需要重新订购,避免出现意外的化学品短缺情况。

让我们来看看基于实时监测和数据驱动决策的主动方法如何帮助企业解决运营问题,并将水处理提升到一个新的水平。

您还可能感兴趣的内容